This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:VGS 过压导致栅极到源极短路

Guru**** 2812195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479990/lm5060-q1-vgs-overvolting-causing-a-short-from-gate-to-source

器件型号:LM5060-Q1

工具与软件:

您好!

我发现的问题是、有时某些负载(我们认为是电容) Vgs 过压、导致主 FET 上的栅极到源极方向短路(FDBL9401-F085)。 经过重复测试、这演变为双向短路、电阻更小。 你认为这种 Vgs 浪涌是如何发生的?  

如果有人可以为我指出一个、SPICE 模型将非常有助于进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 您的查询正在审核中。