This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563203:TPS563203

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478398/tps563203-tps563203

器件型号:TPS563203

工具与软件:

大家好、我正在使用 TPS563203 DC-DC 转换器为 EC200供电、我希望输出电压为3.8V、电流要求为3A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您选择 TPS563203、您能回答您的问题吗? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望大家进展顺利、我 在需要供电的物联网项目中使用 TPS563203DRLR 直流/直流转换器 IC  

    EG91NALGATEA-512-SGNS 我需要输出电压+3V8/3A

    请检查我设计的原理图。

    输入电压:9-16V 直流

    额定输入电压:12VDC

    输出电压:+3V8

    输出电流:3A

    e2e.ti.com/.../5707.DC_2D00_DC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahrukh:

    请添加一个18pF CFF (与顶部反馈电阻器并联)。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但可以在输出端获得+3.8V 电压、我需要使用什么电感器值和反馈电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以保留在原理图中使用的内容。 或者、您可以参阅数据表 LC 表。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚