This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561243:使用 TPS561243作为负降压逆变器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS561246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479976/tps561243-using-the-tps561243-as-a-negative-buck-inverter

器件型号:TPS561243
主题中讨论的其他器件:TPS62933TPS561246

工具与软件:

HeyTI、

我计划使用 TPS561346作为转换器、以便从+14V 产生-5V 电压。

在 TI 所说的降压/升压反相拓扑中使用该器件有何不同之处?

我冒昧地使用 TI PSpice 和 Tina 对这种配置进行仿真、但该模型不可理解。  

PSpice 注释 syas -  接地引脚已在内部连接到0V。  因此、该模型不能用于反相拓扑

那么、请您确认我会像我预期的那样从这个电路中得到-5V。

THX