This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:如何防止降压解决方案在 DCM 模式下运行时产生可闻噪声?

Guru**** 2385510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564255, TPS563252, TPS563257, TPS562246
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479565/tps562242-how-to-prevent-audible-noise-for-buck-solution-operate-in-dcm

器件型号:TPS562242
主题中讨论的其他器件:TPS563252TPS563257TPS562246、TPS564255

工具与软件:

你(们)好

至于 TPS562242DRL、在 轻负载下的 Eco-mode 期间、开关频率可能会降至20Hz~20kHz、这可以由人类检测到声音。
是否有解决此类问题的任何解决方案/方法? 或者我们可以在设计原理图时执行的任何操作?

例如、TPS563252 使用 TPS563257的另一个器件、该器件  在轻负载下处于 FCCM 模式。
缺点是效率会更差、但这样我们就会阻止   人类检测到电感器开关频率。

BR
Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您可以考虑 FCCM 型号器件或 OOA 模式器件。 如果您需要像1.2MHz 这样的高频2A 器件、可以使用 TPS562246、它是 FCCM 器件。 如果您需要 OOA 模式器件、我们可以提供 TPS564255、但它支持4A 连续电流。

    了解  OOA  工作 模式

    谢谢!

    BRS

    卢西亚