This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:放电控制器:IC SD

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479922/lm5171-q1-discharge-contorl-ic-sd

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5171

工具与软件:

您好!

我们目前正在调试5171电路。
我对此有几个问题。

IC SD 的含义是什么?

P. 20 LM5171数据表(SNVSCM3)
我想知道什么可能导致触发放电控制?

上部的"放电控制 I (1)"是下部的"放电控制 II (2)"还是相同的放电控制?


非常感谢您的帮助。

大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    IC SD"表示 IC 关断。

    这是软启动电容器的放电逻辑。  SS/DEM1和 SS/DEM2是独立的。  

    EN1、DIR FLIP、IC SD、OVP 将使 SS/DEM1放电

    EN2、DIR FLIP、IC SD 将使 SS/DEM2放电

    此致、

    Feng