This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:关于 LP5810和 LP5024的 μ I²C 控制

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810, LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479669/lp5810-regarding-i2c-control-for-lp5810-and-lp5024

器件型号:LP5810
Thread 中讨论的其他器件: LP5024

工具与软件:

尊敬的先生:

我计划使用 LP5810 LP5024 两个 I²C 都使用 μ C 协议进行通信。 我有以下疑问:

可以同时实现 LP5810 LP5024 可用公式进行控制 单一 I²C 总线 或者是否存在地址冲突? 如果存在冲突、建议采用什么方法来解决冲突?

如果您能提供相关指导、我将不胜感激。

此致、
Ravi G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我们的专家目前不在办公室。 我将请另一位专家为该主题提供帮助。 他稍后会回应你。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    是的、可以使用单个 I2C 总线来控制 LP5810和 LP5024。 您可以看到、LP5024和 LP5810的从器件地址的前3位是不同的、因此您可以对它们进行独立控制。

    此致、

    Felix