This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13660:器件供货情况

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478035/tlvm13660-part-availability

器件型号:TLVM13660
Thread 中讨论的其他器件:灰分

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们 在设计中使用 TLVM13660RDLR、标准经销商对此部件没有库存。

我们在 TI.com 上也看不到库存。

此零件将来是否会过时、如果是、您可以建议替代零件。

如果不是、您能否建议预计供货时间表。

 谢谢

灰度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    TI.com 上提供了大量可现货器件

    这还不够吗?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    非常感谢您的确认。 我在 ti.com.Could 上看到下面的缺货情况、请进行检查并确认一次。

    突出显示如下

    谢谢

    灰度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样如下所示、我找到了此器件的0库存、能否请您检查并确认一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    是的、TI.com 上似乎器件缺货。

    您是否愿意使用替代器件。 TI.com 上提供了非模块器件的8A 偏斜。

    https://www.ti.com/product/LM61480-Q1

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢替代部件。 此封装不同、可能需要重新旋转设计。

    您能否确认  TLVM13660RDLR 器件已激活或即将进入 EOL 状态。

    如果它处于活动状态、 您能否确认长期供货情况? 我们正在寻找5-10年的长期供货器件。

    谢谢

    灰度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    这是相反的问题。 很遗憾、它很活跃、但很受欢迎、这就是为什么库存为0的原因。 很抱歉给您带来不便。

    谢谢!

    Andrew