This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:TJ 结温*(2)–150ºC 至 ̊ C。 *(2)尽管可以在高于125°C 的结温下运行、但会缩短器件的使用寿命。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS560430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479022/tps560430-q1-tj-junction-temperature-2-40-to-150oc-2-operating-at-junction-temperatures-greater-than-125-c-although-possible-degrades-the-lifetime-of-the-device

器件型号:TPS560430-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们只想澄清一下关于 Tj 温度范围的注释。 Tj 克服125ºC 对寿命有何影响? 也许你可以提供 关于 Tj 的寿命降解 与博览会的时间?

BR

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    请使用 FIT 工具计算在给定温度下寿命将受到的影响

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/temperature-change-FIT.html

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢您快速回答。 我知道您提供了一个计算 de fit vs 温度的公式、而且这是适用于任何器件的公式、对吗? 不过、我想了解为什么此降压型 TPS560430-Q1的数据表中规定、如果 Tj 更高125ºC、则寿命可能会下降、此时该器件可以工作、直至 Tj 达到150ºC μ s。  

    这是 DS 中编写的内容:  

    "TPS560430-Q1:TJ 结温*(2)–150ºC 至 ̊ C。 *(2)尽管可以在高于125°C 的结温下工作、但会缩短器件的使用寿命"。

    这条评论的含义是什么? 我们对此感到困惑。

    BR

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    这意味着、根据设计、该器件可在125°C 至150°C 的温度下短时间运行、但该器件无法承受该温度下的连续运行。 在125°C - 150°C 下持续运行可能会降低器件性能、并导致可靠性问题。

    谢谢!
    Andrew