This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882:随机错误的分类结果、并且在下电上电测试期间降低电源电压。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466819/tps23882-random-incorrect-classification-result-and-lower-power-supply-during-power-cycle-tests

器件型号:TPS23882
主题中讨论的其他器件:TPS23881

工具与软件:

您好、先生、

我使用 TPS23882RTQR + SRAM (TPS23881_2_SRAM_CODE_v15)实施48端口802.3at 2类 PSE 以太网交换机、并在进行下电上电测试时发现一个问题。

这些 PSE 使用 Sifos 的多端口实时 PD 仿真进行了测试、并设置为4类负载(每个端口30W)。

在每次下电上电时、我们都将 SRAM 代码加载到 PSE 中并检查下载是否成功。

但是、在随机时间有随机端口、而 TPS23882的电源较低(发现异常次数达6倍)。  


我们转储了异常端口(端口18到20)寄存器的内容、未找到任何发生的故障事件。

但是、通道(2-4)请求分类结果表明、它们是"4+类- 1类受限"、分配的分类为3。

您还可以看到我们为每个通道设置的功率分配"2线对30W"。


以下是发送到 TPS23882的初始命令、

写入0x1a 0xdf
写入0x12 0xff
写入0x29 0x33
写入0x14 0xff
写入0x15 0xf0

个性签名  

 您是否对此问题有任何经验? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    PoE 团队将一直到2月4日。 很抱歉回复延迟、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PoE 团队:

    关于此问题、您有什么建议吗?

    Thak~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我刚从 Tbk 回来。 本周我们将尽力与您联系。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我们正在通过电子邮件与 Anthony 就 SRAM 展开合作。 我现在将保留该主题。 请告诉我新代码是否有效。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xing:

    我使用 Anthony 通过电子邮件提供的新 SRAM 发送了测试结果。 请提供建议和建议。

    谢谢~   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    感谢您的提醒。 检查新测试结果。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    感谢您的持续跟进。   

    我们通过电子邮件进行了讨论。 可能2次写入临时解决方案甚至3次写入会使该故障在产品的使用寿命内非常难以发生(根据统计数据)。 我现在将关闭该主题帖、如果您还有其他问题或疑虑、请回复或创建新主题帖。  

    此致、

    Diang