This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:当控制器被禁用时、如果输出由另一个电源供电、控制器是否会损坏?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479849/lm25145-is-there-harm-to-controller-if-output-is-powered-by-another-source-when-controller-is-disabled

器件型号:LM25145

工具与软件:

我想在电压降至特定电平时禁用降压控制器、并 通过将输入电压连接到降压稳压器输出来绕过降压稳压器。  这是否会对控制器造成任何损害?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhaas:

    只要您不违反此器件的绝对最大值、看起来就可以。

    一些器件在此表中列出了 VIN-0.3V 等值、但看起来器件没有。

    谢谢!
    Andrew