This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:电池能够##39;当出现 Vpack &lt 时、无法进入 SHUTDOWN 模式;充电器存在阈值

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477976/bq78z100-battery-can-t-get-into-shutdown-mode-when-vpack-charger-present-threshold

器件型号:BQ78Z100

工具与软件:

与之有关的人员:

我们将 BQ78Z100用于单节电池、并注意到、当电池电压低于关断阈值(2.5V)时、即使 Vpack (3V)< Charger Present Threshold (3300mV)、电量监测计也无法进入关断模式。

这种特殊设计的 P+端子上的电压可以为3V、但电池未在充电(电流= 0)。 根据 BQ78Z100技术参考、它应满足基于电压的关断条件、但根据我们的测试、电量监测计无法进入关断模式。 我们还尝试将充电器当前电压提高到3.6V、但仍然没有帮助。

链路状态     错误                                                       操作
启用    最小电芯电压< Shutdown Voltage                                 OperationStatus ()[SDV]= 1
跳变       最小电芯电压持续< Shutdown Voltage 达 Shutdown  Time        关断 DSG FET  
 PACK 端子处的关断电压< Charger Present Threshold 且 Current ()≤0   使器件进入 SHUTDOWN 模式  

您可以帮助检查吗?

谢谢!

Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能否发送日志和 gg 文件?

    我认为[ PACK 端子处的电压< Charger Present Threshold 且 Current ()≤0 ]条件不符合要求。  

    如果有电池包引脚上的电压、您能尝试移除其中的任何电压吗? 让我们使用 PACK 引脚上的0V 来测试它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose:

    移除 P+上的电压后、IC 可以按预期进入关断模式。 这是 GG 文件和 SREC 文件。

    e2e.ti.com/.../SW01414_5F00_1R05.zip

    此处的设置:

    电源 关断 充电器存在阈值 3000 mV
    电源 睡眠 睡眠电流 10. mA

    我不确定您要查找的日志文件。 您能具体说明一下吗?

    非常感谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose:

    BTW、我们已尝试将"Charger Present Threshold"更改为3300mV、但 IC 仍无法进入关断状态。

    谢谢。

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    因此、我们知道、在您移除 PACK 引脚上的电压后、器件可以进入关断状态。  

    当您连接充电器时、您是否至少满足以下两个条件?
    即 SDV 设置、DSG FET 关闭?

    为了使其正常工作、在禁用 FET 后、PACK 引脚上的电压需要降至充电器存在阈值以下。 如果不存在、器件可能会解释为充电器仍然存在或一些残余电压与逻辑混乱、并中止关断过程、从而恢复正常运行。



    阈值设置
    3000mV 是默认的"Charger Present threshold"阈值、对于2节锂离子电池组(与您的电池一样、在8.24V 充满电的情况下)而言、该阈值是合理的。 但是、如果您的系统具有将 PACK 引脚保持在此值以上的充电器或负载、您可以尝试暂时提高阈值(例如、到5000mV)、以查看它是否有助于关断记忆棒。 不要让它处于过高的电平而无法正常运行、因为它可能会误检测到充电器。