This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133RGYR 设计述评

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479919/bq24133-bq24133rgyr-design-review

器件型号:BQ24133

工具与软件:

你(们)好
我 对4V2锂 IO 电池使用 BQ24133RGYR、我输入一个可以从+24V 调节+5V 电压的直流/直流转换器、我有一些问题。
*该解决方案只有 一个输入 MOSFET ,以防止电流在电池模式下流回+5V?
*有一个 LED 和一个连接到 STM32 GPIO 引脚的上拉电阻器的解决方案是可以的吗?
*使用100k/100k 电阻分压器时 VBAT 感应是否正常,或者它是否会导致电池充电电流出现问题?
*原理图的其他部分看起来是否正常?

许多 thanks.e2e.ti.com/.../4503.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    关于第一个问题:

    漏极连接到 ACP (您拥有的 Q2、RBFET)的 N 沟道 FET 在仅电池模式下提供反向电池放电保护。 另一个具有漏极连接到适配器输入的 N 沟道 FET (Q1、ACFET)允许 Q3 BATFET 关闭、以防止适配器对电池发生瞬时短路、并通过控制 FET 导通时间、在将适配器连接到系统时提供有限的 di/dt。

    关于第二个问题、是的。

    关于第三个问题、100k/100k/没问题。

    关于第四个问题、示意图上没有明显的问题。

    此致、

    Jeff