This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317MQ:介绍符合所需规格的 LDO

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317MQ, LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478922/lm317mq-introducing-an-ldo-that-meets-the-required-specifications

器件型号:LM317MQ
主题中讨论的其他器件: LM317M

工具与软件:

尊敬的支持团队

我正在寻找符合以下要求规格的 LDO:

输入电压:40V 或更高
输出电流:300mA 或更多
输出电压:12V±2.0%
封装:SOT-89或类似产品

从我的研究来看、以下内容似乎很好:
LM317MQDCYR
(40V、500mA、37V 输出、SOT-223)

此致、

Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muto-San:

    LM317MQDCYR 不完全符合您在此处查找的 Vout 精度规格。

    TPS7B8601QKVURQ1 是一个输入电压为40V、输出电压为500mA Iout  的选件、可在整个线路/负载/温度范围内支持12V 输出±1.15%、并采用 TO-252-5封装。 请注意、这是一个输出可调的 LDO、因此还应考虑 FB 电阻器的任何容差、以得出最终的 Vout 精度规格。

     如果您有其他问题、请随时再次与我们联系!

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    感谢您的答复。

    我打算输入输出电流值作为绝对最大额定值。
    如果负载电流通常为50mA 该怎么办?

    请注意、假设单电源 IC 的精度为2.0%。
    要求的规格是5.0%、我知道这是满足的
    则可能 IC 仅消耗2.0%或更少的电流。

    此致、

    Muto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muto-San:

    如果输出电流通常为50mA、我建议 使用 TPS7C8401QDRQ1。 它的额定电压为40V、150mA、可支持12V 输出、最大精度为1%的 SOIC 封装。 我还假设、由于前面提到了 LM317MQ、需要 AEC-Q100认证。  

    如果不是这样、LM317M 也适用(目录)。

    此致、

    Kelsey