Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256302, PMP21683, UCC256404
主题中讨论的其他器件:PMP21683、 、UCC256302、UCC256402
工具与软件:
我们将在 TI LLC 参考设计(PMP21683)上更新控制器(UCC 25630x 至 UCC256404)、并遵循 TI 迁移白皮书(SLUA 996A)。 虽然电源稳压效果不错、但我们仍然注意到两个主要问题:
1. 一旦输入电源电压超过395V (在380伏下工作正常)、控制器运行温度会高得多并达到热故障限制-我们假设这是因为开关频率增加、但前一个控制器并未发生这种情况。
2.输入电流每秒大约变化10 -15 mA (4-6瓦)。 例如、700 mA 持续~350ms、然后710 mA 持续650ms、循环继续。 输出为坚如磐石且无突发模式。 这通常不会是大问题、但我们在进行效率测量、这一变化正在促使我们放弃。 我们还注意到、下 MOSFET 的栅极驱动电压会发生轻微的"跳跃"(2-300mV)、该跳跃同时发生在电流变化的同时。
有人见过这些问题(尤其是第二个问题)吗? 是否有某种保护功能会触发这种情况? 有解决办法吗?
作为参考、以下是与之前的设计相比更改的值。 原理图位于此处: https://www.ti.com/lit/pdf/tidrzl6
零件 旧 新
R138 127K 41k
R137 68.1 42.
第270章一个月
R110 51.1k 40k
R112 10k 8k