This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A2033电流限制图

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475094/tps7a20-tps7a2033-current-limit-plot

器件型号:TPS7A20

工具与软件:

嗨、团队:

您能否提供3.3VOUT 的电流限制特性?

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    我希望3.3V 型号的电流限制特性具有与数据表中显示的0.8V 图相似的形状。 对于输出电压低至大约1V 的情况、输出电流将从520mA (典型值)开始、此时电流限制折返至160mA (典型值)。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    如果有任何疑问、VOUT = 2.8V 特性是否比 VOUT = 0.8V 特性更接近 VOUT = 3.3曲线?

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    是的、3.3V 特性应与2.8V 特性类似、具有较高的启动电压、如右侧所示。

    此致、

    Alex Davis