This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:瞬态测试

Guru**** 2381900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471495/tps546d24a-transient-test

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

嗨、团队:

您 手头是否有 TPS546D24A EVM 可以支持在瞬态条件下进行测试?

Vin = 12V;Vo=0.8V;Io=0.5A~36A、51.2ns=>>压摆率=700A/us

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我有 TPS546D24A 两相 EVM、但700A/us 速度太快。 我们可以实现的最佳结果是大约100A/us。 请告诉我这是否适合您。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    100A/us 即可。 对于  Vin=12V;Vo=0.8V;Io=0.5A~36A (36A 为51.2ns) =>压摆率=100A/us 瞬态测试、您能不能帮助我们吗?

    另一个问题是 、如果我们希望评估直流-直流瞬态压降未超过特定值(例如、50/100mV)、

    是否有办法计算应低于的负载阶跃速率? 或者我们需要通过仿真进行检查?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    请在下面找到瞬态测试结果。

    对于给定的应用设置、可实现的最高压摆率为~36A/us。 通道2 (蓝色)表示输出电流、其中1V 对应于10A。  

    为了进行估算、 我们提供了 多种 资源。 您可以在 SIMPLIS 或 PSPICE 中使用我们的仿真模型:

    https://www.ti.com/product/TPS546D24A#design-tools-simulation

    或者、您可以使用我们的 Excel 计算器、该计算器提供下冲和过冲估算值:https://www.ti.com/tool/download/SLURB01

    谢谢!

    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    抱歉、您能帮助我们 显示 CH1 /CH2峰峰值、最大值和最小值吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    下面是波形补得、现在显示了峰峰值、最小值和最大值。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    我想知道 TPS546D24A 是否可以支持700A/us 瞬态响应?

    或者我们可以通过仿真来知道? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    从转换器的角度来看、任何超过 PWM 时钟周期的上升时间实际上都无关紧要。 此时、行为完全由输出电容器和布局寄生电容决定。 µs、µs PWM 时钟周期更大、在700A/μ s (50ns 上升时间)和36A/μ s (1 µs 上升时间)下进行的测试之间不会出现显著差异。 如果您想验证这一点、则需要执行仿真。 我们提供 SIMPLIS 或 PSPICE 模型:

    https://www.ti.com/product/TPS546D24A#design-tools-simulation

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    明白了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    1. µs、您能否建议700A/μ s 情况下的电感和电容值?

    2. 继续以上内容、是否需要使用特定类型的电容器? 钽电容器、电解电容器或 MLCC 是否足够? 提出这个问题的原因是 ESR 可能会影响瞬态响应能力。

      谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    3.如果输入电压从12V 变为5V 或3.3V、Vo=0.75V、改变输入电压会提高瞬态响应能力吗?

    根据降压转换器输出电压公式 Vo=Vin*D:a. Vin=12V、Vo=0.75V、Duty=0.0625 b. Vin=3.3V、Vo=0.75V、Duty=0.22727

    理论上、输入电压越低、占空比越大、这意味着开关的导通时间越长。 当负载突然发生较大变化时、更大的占空比将允许提供更多能量、从而可能改善瞬态响应。 这种理解是否正确?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    Tomoya 将在几天内对此作出回应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    此外、您能否针对700A/µs μ s 的情况推荐电感和电容值?

    我建议使用我们的 Excel 设计工具、我将在下面附上该工具。 在此工具中、您可以输入负载阶跃以及下冲和过冲电压规格。 它将为您提供推荐的输出电感和电容、以及实现所需瞬态性能所需的环路补偿。 它还将根据您的输入估算下冲和过冲。

    e2e.ti.com/.../6567.TPS546x24A_5F00_ExcelCalculator_5F00_SchematicLayoutChecklist_5F00_bodeplot_5F00_V2p1.xlsx

    从上面继续、是否需要特定类型的电容器? 钽电容器、电解电容器或 MLCC 是否足够? 提出这个问题的原因是 ESR 可能会影响瞬态响应能力。

    设计工具将向您展示所需的输出电容。 我们通常混合使用陶瓷电容器和大容量电容器、以在不同频率下实现低输出阻抗。 陶瓷电容器具有低 ESR、可很好地处理高频纹波、而大容量电容器可提供更大的电容来管理负载电流的显著变化。 您可以在我们的 EVM 用户指南中找到有关我们所用元件的详细信息。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuc47a/sluuc47a.pdf

    [报价 userid="472872" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471495/tps546d24a-transient-test/5677041 #5677041"]

    3.如果输入电压从12V 变为5V 或3.3V、Vo=0.75V、改变输入电压会提高瞬态响应能力吗?

    根据降压转换器输出电压公式 Vo=Vin*D:a. Vin=12V、Vo=0.75V、Duty=0.0625 b. Vin=3.3V、Vo=0.75V、Duty=0.22727

    理论上、输入电压越低、占空比越大、这意味着开关的导通时间越长。 当负载突然发生较大变化时、更大的占空比将允许提供更多能量、从而可能改善瞬态响应。 这种理解是否正确?

    [报价]

    输入电压(Vin)越高、能量水平就越高、因为这会导致更多的电感纹波、这可能有助于一点减少下冲。 数据表中提供了用于估算应用部分中的过冲和下冲的公式。

    谢谢!
    Tomoya