This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:变压器选择

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM25184-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479039/lm25184-q1-transformer-selection

器件型号:LM25184-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM25184

工具与软件:

您好!

我 有一个基于 LM25184-Q1变压器选择的问题。 我们希望利用 LM25184限制(大约10V - 20V)范围内的输入创建大约7V (350mA)和15V (30mA)的两个输出。

基于我对电路的理解、基于针对所需电压和电流调整的外部元件、数据表中针对双路输出(Würth Electronik 750318704或 Coilcraft ZA9675-BE)建议的变压器应足以满足相同要求、对吗? 或者、我会在这里错过什么吗?

谢谢、此致、

Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahkhil、您好!

    正确、您可以使用同一变压器进行测试、因为在 DS 中、您的 Vin 范围与 Design2相同、而且电源要求更小。

    谢谢你