This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电池平衡耗尽所有电池电芯。 设置它的理想方法。

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476650/bq76952-cell-balancing-draining-all-the-battery-cells-what-is-the-ideal-way-to-set-it-up

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

我们有一个使用 BQ76952设计的13节串联电池、并使用 EV2400通过 I2C 与该电池进行通信。

电池平衡时遇到问题。 以下是器件存储器中的电池平衡设置:

我已将 Cell Balance Minimum Delta (Charge and Relax)增加到250mV (而不是默认的40mV)。 不确定这是否是正确的解决方法?

我将在日志下方附加各节电池的电压。 您可以看到电压如何持续下降。 耗尽电池电量。 PACK 电压从52V 变为49V。

然而、以这种速度耗尽电池是一个主要问题。

另外问题是 BMS 不会停止排水、不会达到平衡。 您会发现在下面的文件中、Cell# 2本身具有较低的电压(与电池组的其余部分相比)。 BMS 也允许电芯2的电流消耗。 我最初假设平衡算法可能允许所有电池的电压降至 Cell# 2的电压。 但如果它允许即使是最低的电池释放它的能量,它会耗尽所有电池,最终杀死电池。

e2e.ti.com/.../02_2D00_19_2D00_25.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步我的初始帖子上面。 电池继续耗电。

    看起来电芯2的电压下降幅度超过3300mV。  

     

    我的另一个问题是、BMS 如何特别处理第2节电池的充电? 我假设、当我连接充电器时、2号电池是第一个充电并与其他电池达到平衡的电池。 其次是第二个最低的电池会充电、以此类推。 但是、我可能错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    上一篇文章介绍了某些电芯平衡设置的具体细节: 可能有帮助的电芯平衡。

    根据您共享的数据、Cell 16与 Cell 2之间似乎已经存在很大的差异(~483mV)。 如果存在如此大的差异、则更难平衡、尤其是在有负载的情况下。 电池放电速度可能比平衡速度快。

    您是否可以尝试使用子命令 CB_ACTIVE_CELLS()、并获取它的日志以查看它是否实际上正在尝试平衡? 表10-1. 主机控制型电池平衡子命令  提供的  帮助实现这一点。

    参阅之前的上述电池平衡后问题可能也很有用。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您发送编修。  我已经完成 并理解了它。

    然而,第二个帖子,我仍然在抓住。

    同时、我会向您更新我的当前状态。 今天早上、我发现电池已关闭(我认为这可能 会触发电池2的 CUV 保护、因为它低于2.5V、并且总电池组电压低于48V)。 当时、我为电池充电、并且对电池平衡规定了更严格的限制。 主要是为了避免电池平衡、并查看电池是否仍会断电。 我在这里附上日志供您查看。 您将注意到"Cell Balancing Active Cells"和"Cell Balancing Processing Time"为零。 因为它不会被触发。 但遗憾的是、电池会继续消耗其电量。 不清楚为什么?

    您可以尝试使用子命令 CB_ACTIVE_CELLS()并记录此命令吗

    在 BQStudio 的"Commands"部分下找不到"CB_ACTIVE_CELLS()"。 但查阅技术参考手册后、发现它与"Cell Balancing Active Cells"寄存器相同。 如果我错了、请更正我。

    e2e.ti.com/.../02_2D00_20_2D00_25_2D00_noCellBalancing.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    今天早上、我发现电池继续断电。 电池组电压从52.9V 下降到50.75V。 如此、我们将会在2-3天内耗尽电池电量。 不确定如何解决此问题?

    由于之前制定了严格的规则、因此不会触发电池平衡。 我附上以下日志供您参考。

    e2e.ti.com/.../02_2D00_20_2D00_25_2D00_overnight_5F00_noCellBalancing.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    0x0083 CB_ACTIVE_CELLS ()'是一个子命令。 bqStudio 的"‘"部分不包括该器件包含的所有可用子命令和命令。

    它与"Cell Balancing Active Cells"寄存器
    相同


    正确。 读取时、"Cell Balancing Active Cells"寄存器将报告哪些电芯正在进行主动平衡。

    器件是在 SLEEP 模式下仍然开启还是在 SHUTDOWN 模式下? 另外、可以测量电路板上的电流吗? 电池电量快速耗尽是不寻常的现象。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的评分 遗憾的是、我还有一个紧迫的项目、优先于13节电池管理系统(BMS)。 我希望下周能再接再厉、继续进行测试。

    我不认为电池处于睡眠或关断模式。 启用了"ENABLE_ALL_FETs"命令。 不确定之后是否会触发 SLEEP 模式?

    但是、我意识到、在所有测试中、我都将 EV2400和外部功率计连接到电池。 我把他们两个都移走了,让电池本身闲置3-4天。 我注意到、它每24小时仅下降0.02V (而每24小时下降2V)。 EV2400记录和功率计可能是电池耗电的主要原因。 我认为、通过对寄存器进行更多调整、可以提高性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    很遗憾、我还有另一个优先于13节 BMS 的紧迫项目。 我希望下周能再次访问并继续测试[/报价]

    不用担心。 我希望一切顺利。

    因为我已启用"enable_all_fets"命令。 不确定之后是否会触发睡眠模式?

    ‘ENABLE_ALL_FET 的命令本身不应触发 SLEEP 模式。 如果启用了睡眠模式、则可以通过命令或在检测到足够低的电流时进入 SLEEP 模式。  0x12 Battery Status ()[SLEEP_EN]位指示当前是否允许器件进入 SLEEP 模式、而0x12 Battery Status ()[SLEEP]位指示器件当前是否处于 SLEEP 模式。  

    EV2400记录和功率计可能是电池消耗的主要原因。 [报价]

    我很高兴您能够确定 EV2400和外部功率计似乎耗尽了电池的电量。

    此致、
    Alexis

    [/quote]