This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:上电序列故障

Guru**** 2583785 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479666/tps65219-power-up-sequence-fail

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM625

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我们设计了带 AM625的 PCB、与 PMIC TPS6521903配对。 在电路板开发期间、PMIC 输出在上电过程中发生故障。 根据 PMIC 上电序列测量结果、我们发现 LDO1、LDO3和 LDO4的输出出现故障、并且 BUCK3完全没有输出。 此问题是由 LDO 输出异常引起的、还是由 BUCK3故障引起的?

是否有办法获取 PMIC 日志以确定问题发生在流程的哪个步骤?"

如果您需要进行更多调整、请告诉我。

木本
Rgds。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    感谢您在 e2e 上联系我们。

    什么是 VSYS 电压? 对于03版本的器件、Buck2编程为1.8V、但示波器屏幕截图显示它处于~3.3V。  

    您可以通过读取 PMIC 寄存器2ch 至30h 来读取 PMIC 报告的任何故障。

    此外、您能否验证 PMIC PowerPAD 是否已焊接到电路板上的电路板布局布线(而不是原理图)?

    Sathish