This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:隔离反向转换器不工作。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28701, UCC28631, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479225/ucc28631-isolated-flyback-converter-does-not-work

器件型号:UCC28631
主题中讨论的其他器件: UCC28630、UCC28701

工具与软件:

电源 设计器推出的 e2e.ti.com/.../WBDesign54-1.pdfThe UCC28631隔离反激式转换器无法正常工作、"25 - AC (即大容量电容级)欠压检测在启动或重新启动之前"和"18 - SD 引脚故障"交替错误。

在测得的 SD 信号中、错误数25的波形如下图:

重复出现18和25号错误的原因是什么?

此外、在电源设计器所示的电路中、SD 是开路的。 即使 SD 引脚断开、它也能正常工作吗?

此外、电源设计器所示电路中元件值的允许裕度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源设计器推出的 UCC28631隔离反激式转换器无法处理"25 - AC (即大电容电平)启动或重新启动前欠压检测"和"18 - SD 引脚故障"等交替错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的询问、并将按照收到的顺序予以答复。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我相信电源设计人员只设计一般的电源。  我想这可能正是您的问题所在。

    以下链接将为您提供一个专为与 UCC28630和 UCC28631反激式控制器配合使用而设计的 Excel 设计计算器。  可使用它来检查和修改您的应用设计。  

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-kfCljl0odY/01.00.00.0B/sluc538b.zip

     

    如果这是新设计、我建议使用较新的 UCC28701 PSR 反激式控制器。  与 UCC28630/1器件相比、它需要的元件更少、且更易于使用。  如果您想改用此器件进行设计、通过以下链接可转到 UCC28701产品文件夹。  在这个产品文件夹中、您将找到 UCC28701数据表和所有可用的设计工具。

    https://www.ti.com/product/UCC28701

    UCC28631和 UCC28701使用初级故障检测。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了初级故障检测的工作原理、相关问题以及如何通过滤波和缓冲消除问题。  这些问题将显示为启动和调节问题、与您观察到的问题类似。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    感谢您对德州仪器(TI)的电源控制器件的关注。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、