This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:如何处理未使用的变压器绕组?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479114/lm25180-q1-how-to-deal-with-unused-transformer-winding

器件型号:LM25180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25180LM5180-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户将 LM25180用于具有相同变压器的不同平台。

对于某些平台、它们不需要多输出轨。 我们可以让绕组保持 NC 吗?

我的客户担心 EMC 性能。 我们是否有测试报告?

我让他们保留一个绕组引脚 NC、另一个绕组引脚 GND、这样更好吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    如果不使用绕组、可以将其保持断开状态。 下面您可看到使用 LM5180-Q1的有关 CISPR25 EMI 报告的应用手册。 与 LM25180的区别是输入电压范围。

    谢谢你

    LM5180 EMI 性能