This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97396Q4M:需要高 VBdss 电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD97396Q4M, CSD96415, CSD96416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477563/csd97396q4m-need-high-vbdss-voltage

器件型号:CSD97396Q4M
主题中讨论的其他器件: CSDCSD96415CSD96416

工具与软件:

您好!

我们目前使用 CSD97396Q4M、但我们的要求已经发生了变化、我们现在需要更高的 V (BDSs)电压。 CSD NexFET 系列具有良好的物理尺寸、我们不想更改尺寸。

您能否推荐具有更高 V (BDS)并保持类似其他规格的产品?

https://www.ti.com/power-management/power-stages/silicon-power-stages/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我建议使用 具有较高 BV 电压的 CSD964/415/416。 您可以申请获取产品说明书 vr@list.ti.com 

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我申请了 CSD96496/415/416产品的数据表、他们的回复表明没有 CSD96496这样的产品。 请您验证一下吗?

    此外、CSD96415和 CSD96416产品的 VIN 值似乎不合适。 您也可以查看一下吗?

    我们这样的要求;

    VIN:27V 或28V

    开关频率:1MHz

    最大15A 脉冲电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的产品支持 VIN=12、没有如此高的 VIN 器件。

    我需要将该主题移到另一个组。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasin:

    请告诉我这是否对您有用。 我们有一个42V 降压控制器:

    https://www.ti.com/product/LM25143-Q1

    我建议使用计算器工具提供设计支持。

    https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC

    谢谢!
    Andrew