This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:适用于 LiFePO4电池的 BQ4050与 BQ40Z50

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQ4050, BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478687/bq40z50-bq4050-vs-bq40z50-for-lifepo4-battery

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ4050、BQ41Z90、

工具与软件:

您好!  

我正在研究电池管理 PCB 的设计、想知道标题中使用的 IC。  

根据我的理解、两种 IC 都可以使用、但不建议将 BQ4050 (使用 CEDV 电量监测算法)用于新设计?

如果您有任何见解帮助我决定哪一个 IC 更适用、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umar、您好!  

    确定您应该为 LIEP04使用的 IC 的最大因素是您考虑使用的串联数量。 在您列出的两个选项中、我建议使用 BQ40Z50-R2、因为它使用阻抗跟踪、这是 TI 用于确定电池电压的算法。 但是 、如果您考虑串联多节电池、则需要考虑 能够支持多达16节串联电池的新型 BQ41Z90。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您再次来到我的网站。

    我是一名电池公司的应用工程师、Rx 对于 LiFePO4电池、我们仅有两种选择是 BQ4050和 BQ40Z50-BQ40。  

    我们 LiFePO4电池的内部结构包含4节或更多串联电池。   

    根据我的理解、BQ40Z50使用的阻抗跟踪算法通常比补偿放电终止电压(即 BQ4050电池上使用的 CEDV 算法)更准确。   

    我这么说是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umar、您好!  

    您认为  BQ40Z50 和 BQ4050以及 Impedance Track 算法对放电电压终点更准确。 但是、如果您计划使用比最近发布的 BQ41Z90多4个电池、则可监控多达16个电池的个体性。

    谢谢!
    艾伦