This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:无 CDP-SDP 自动切换功能

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476718/tps2547-no-cdp-sdp-auto-switch-functionality

器件型号:TPS2547
主题中讨论的其他器件: TPS2546

工具与软件:

您好!

我知道 TPS2546实现了 CDP-SDP 自动切换功能、而 TPS2547则没有。

我的问题是- TPS2547未实施 CDP-SDP 自动切换会对设计/系统产生什么影响?

此致!

Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:  

    感谢您联系我们!

    我将对此进行研究、并在一周结束时回复您。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    想在此处查看并询问-您有相关更新吗?

    此致!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:  

     TPS2546集成了 CDP-SDP 自动切换功能、以确保不合规的手机能够在 CDP 模式下与主机控制器进行数据通信。 这些不兼容的手机只能在 SDP 模式下与主机通信数据、并将 CDP 归类为非 SDP 模式、不会与主机通信数据、但会消耗充电电流。  

    但是、有些电话在未通电时只进行与非兼容电话类似的主要检测。 这将触发自动切换、并且这些手机将仅使用500mA 充电。  

    TPS2547删除了自动切换特性以确保手机在断电后能够更快地充电。  

    此致、  

    Aya Khedr