This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:基于 UCC28950的 PSFB 设计中的缓冲器会损坏

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479119/ucc28950-snubber-getting-damaged-in-psfb-design-based-on-ucc28950

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

我们目前正在使用基于 UCC28950PWR 的 PSFB 设计进行转换 700V 直流输入至300V 输出 . 但是、在测试过程中会遇到以下故障:

1.输入二极管故障(D18和 D19 - CD214A-S1Y)

  • 二极管(额定值为 2kV ) 充电电流 电压超过时变为高电平 100V .
  • 如果移除这些二极管、电路将正常工作、输出与设计一致。
  • 输入端(无二极管)的电压峰值测量值显示的最大值为 1.3kV (700V 输入) .

2.输出缓冲器过热和 MOSFET 故障

  • AT 700VDC 输入 时、电路最初提供所需的 300V 输出 、但是 输出缓冲器会变得非常热 稳定运行。
  • 导致偶数负载增加 100mA 、缓冲器 开始刻录 .
  • 这最终会导致次级 MOSFET 发生故障 Q5和 Q6 .

我们目前已将 AB、CD、延迟时间调整为400ns、EF 延迟时间调整为200ns 以实现 ZVS。 从波形可以看出 ZVS 已正确实现。 请参阅随附的图片。  

-初级 ZVS

-次级 ZVS

您能否说明这些初级二极管以及输出缓冲器和 MOSFET 损坏的可能原因?  

您可以在以下位置找到原理图和变压器数据表:

wet.tl/t-tuTIFvREOL