This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:USB-C-PD-DUO-EVM 输入电源短路后、发送板无法工作。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473562/tps65987d-usb-c-pd-duo-evm-the-source-board-does-not-work-after-a-short-circuit-on-the-input-power

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: LM3489

工具与软件:

你(们)好

输入为20V。 3.3V 系统电源正常。

输出被旁路5V。

5V、9V、15V 和20V 开关不起作用。

5V、9V、15V 和20V LED 不工作。

因此、TPS65987D 芯片似乎损坏了。

是否有办法知道芯片是否损坏?

另外、如果我更换芯片、不管用什么固件都能正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔熙正

    当您说输入电源发生短路时、20V 总线是否短路?

    [报价用户 id="168996" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473562/tps65987d-usb-c-pd-duo-evm-the-source-board-does-not-work-after-a-short-circuit-on-the-input-power "]

    输出被旁路5V。

    5V、9V、15V 和20V 开关不起作用。

    5V、9V、15V 和20V LED 不工作。

    因此、TPS65987D 芯片似乎损坏了。

    [报价]

    我以前从未见过此行为、因此我无法确认 TPS65987D 芯片损坏。

    [quote userid="168996" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473562/tps65987d-usb-c-pd-duo-evm-the-source-board-does-not-work-after-a-short-circuit-on-the-input-power 是否有办法知道芯片是否损坏?

    这个 EVM 有一点困难、但您可以检查一些内容

    LDO3V3和 LDO1V8是否输出电源?

    2.如果您探测 SPI 线(J2)并为电路板供电、您是否看到可以指示 PD 控制器正在引导的 SPI 流量?

    3.如果可以连接到 I2C2线路(J2)、是否可以尝试扫描该引脚上的 I2C 地址? 您应该会在0x20和0x21处看到一些 ACK

    [quote userid="168996" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473562/tps65987d-usb-c-pd-duo-evm-the-source-board-does-not-work-after-a-short-circuit-on-the-input-power 而且、如果我更换芯片、无论固件如何都能正常工作吗?

    如果 TPS65987D 芯片是 EVM 上唯一断开/损坏的芯片、用另一个 TPS65987DH 替换 TPS65987DH 应该能正常工作。 固件映像存储在 U6 SPI 闪存上、并在 TPS65987DH 启动时加载。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、齐斯特费尔

    LDO3V3和 LDO1V8是否输出电源?

    3.3V 和1.8V 均正确。

    2.如果您探测 SPI 线(J2)并为电路板供电、您是否看到可以指示 PD 控制器正在引导的 SPI 流量?

    我检查了 SPI 信号。 如下图所示。 这似乎是不正常的。 是这样吗?

    红色圆圈会放大。  CSZ 信号没有变化。

    3.如果可以连接到 I2C2线路(J2)、是否可以尝试扫描该引脚上的 I2C 地址? 您应该会在0x20和0x21处看到一些 ACK

    数据不可见、如下图所示。

    您能告诉我您预计会出现异常的部件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    我需要几天时间来检查我这边 EVM 上的 SPI 线路。 CS 似乎不寻常、因为它没有改变电平。

    [报价用户 id="168996" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473562/tps65987d-usb-c-pd-duo-evm-the-source-board-does-not-work-after-a-short-circuit-on-the-input-power/5666936 #5666936"]

    3.如果可以连接到 I2C2线路(J2)、是否可以尝试扫描该引脚上的 I2C 地址? 您应该会在0x20和0x21处看到一些 ACK

    数据不可见、如下图所示。

    [报价]

    如果在正确供电时 IC 未跟踪到任何 I2C 地址、则 IC 可能会发生故障。 似乎 I2C 线路切换、因此线路上的任何东西似乎都不会强制该引脚为高电平或低电平。 我不太确定您在第二张图片中显示的是什么、我想您要使用一些 I2C 主机来从提到的地址之一读取吗? 请放大吗?

    如果器件在通电时完全未在任何 I2C 地址上进行确认、则会出现异常。 I2C2应该一直是 I2Ct 线路。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、齐斯特费尔

     我假设您正在使用一些 I2C 主机来读取上述地址之一。 请放大吗?

    我放大了它,但没有变化。 这就是我没有附加放大照片的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    此时、如果您手头有987、可能值得尝试更换新的987。 我无法评论是否是电路板上唯一一个损坏的器件、但 I2C 似乎已损坏。

    关于 FW 的问题、只要您使用与原始 DUO-EVM (TPS65987DH)上相同的芯片、就不会有问题。 配置该部件的二进制映像位于 EEPROM 上、在新建工程时、您可以在6.1.4 GUI 中找到 pjt 文件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、齐斯特费尔

    我从板上分离了 FET (AON7403)。

    我用万用表检查了漏极和源极。

    FET 在二极管模式下短路、在电阻器模式下短路。

    让我们尝试替换 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    是 LM3489上的 Q1吗? 有趣,可能值得一试。

    谢谢。此致、

    Chris