This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:TPS65987是否可以通过 PD 电源支持外部源输出?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987DDK, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477898/tps65987ddk-can-the-tps65987-support-external-source-output-via-pd-power

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS65988DK、TPS65988

工具与软件:

您好、AE:

     我们计划设计相关电路、并想问 TPS65987是否可以支持外部电源?

     此外、如果受支持、您能否提供相关电路图和固件设置供参考?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    [报价 userid="596946" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477898/tps65987ddk-can-the-tps65987-support-external-source-output-via-pd-power "] 我们计划设计一个相关电路并想询问 TPS65987是否可以支持外部电源?

    "可以支持外部电源"一词具体是什么意思?

    您是否想问、TPS65987是否可以用作 USB-C PD 电源? 或者它是否能够从外部电源灌入电源?

    请对此作一些澄清。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

         是的、我需要知道如何通过 外部 MOSFET 将 USBPD 电源设置为供电。 (VAR_DCDC 到源)

         我相信可以实现、因为 EVM 保留了此设计、但未使用。

          此外、我想知道如何 在 PD 处于源状态时控制外部 MOSFET 并禁用内部 MOSFET、 该器件是否有任何可用的文档?

          

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    为什么您需要采用 TPS65987DDK 的外部电源路径? 该器件应具有两个内部高压电源路径、一个用于灌电流、另一个用于拉电流。

    这适用于 TPS65988DK 吗?

    PJT 设置:

    我建议使用988DK DRP 默认 pjt 作为指南/模板:

    首先、您需要在 Global System Config (0x27)中配置电源路径以支持所需的电源角色。 PP1和2是 TPS65988、PP3和4上的内部电源路径、是外部电源路径。

    然后、您需要在 Transmit Source PDO (0x32)中配置所需的 PDO、以具有所需的开关源。 需要配置每个拉电流 PDO。

    硬件:

    您主要需要外部电源路径。 有关支持的保护、请参阅数据表和随附的应用手册。 需要由外部电路设计提供任何其他保护(如 RCP 和 OCP)。

    988EVM 提供了外部灌电流电源路径的示例。 我们没有使用外部来源路径的988EVM。

    e2e.ti.com/.../slva994.pdf

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AE:

        感谢您的回答!  我有一些问题想问。

        1.红框的功能是什么? 是否有必要添加它?

        

        2. 关于固件设置、应该将 GPIO#16设置为该功能、对吗?

          

        3.  除这些设置外、是否还有需要注意的固件设置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    [报价 userid="596946" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477898/tps65987ddk-can-the-tps65987-support-external-source-output-via-pd-power/5680872 #5680872"]。 红色框的功能是什么? 是否需要添加它?

    如果那来自 TPS65988EVM、则它是专用外部器件的分立式 RCP 电路  灌电流  路径。 如果您仔细观察、您会发现如果 PPEXT1节点的电压大于 FET 之间的节点电压、则会将输出驱动为高电平、并实现 Q6。 这将禁用 FET 的输出并禁用电源路径。

    2.  关于固件设置、应将 GPIO#16设置为该功能、对吗?[/QUOT]

    3.   除了这些设置外、是否还有任何需要注意的固件设置?

    确保正确配置全局系统配置、特别是电源路径角色。 此外、请确保将 Transmit Source Capabilities (传输拉电流能力)中的电源路径设置为每个 PDO 所需的电源路径。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]