This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:由+24DC 供电的对称电源轨

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, PMP10091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474708/mc34063a-symetrical-power-rail-from-24dc

部件号:MC34063A
Thread 中讨论的其他器件: PMP10091

工具与软件:

您好!

我正在设计一个小型的 HiFi 设备、并且需要一个对称+/-18VDC 供系统使用。 电源要求不超过100mA。
我最初以为使用搁置的24VDC 壁式适配器为设备供电、并将电压转换为-24VDC、然后通过线性稳压器来运行它以消除任何噪声和纹波、但令我惊讶的是、我找不到任何能将输入电压24V 和输出转换为-24VDC 的经济实惠的组件。

我没有电源管理方面的经验、但我认为这会是多种设计的普遍需求...
您是否有任何 IC 建议或可能有不同的方法来获得对称18V 电源轨?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin:

    您可以看一看这个设计。 它提供的输出功率超过您所需的功率、但可以作为一个良好的起点: PMP10091参考设计| 德州仪器 TI.com

    对于该设计、您 需要较低的输入电压。

    MC34063A 也可以正常工作。

    其他器件可能也有一些降压控制器。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、感谢您的支持。

    请允许我深入探讨您分享的参考设计、如果有任何疑问、我也会向您提出。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我查看了您分享的 PMP10091参考设计、并使用 Webench PowerDesigner 进行了几次仿真、帮助我提出了以下设计。

    由于我在这类设计方面的经验不是很丰富、您能否快速看一下它是否合理?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin:

    看起来对我很好。 作为最佳实践、我会添加通过 DIS/EN 到 VDD 上的电阻器关断 IC 的功能、但这不是必需的。

    此外、如果由于高电流尖峰而需要、我会为 C101串联一个相对较大的电阻。 实际上并不需要。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    非常感谢您的反馈!
    我将继续进行原型设计。
    此致。