This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:新芯片噪声与旧芯片噪声的比较

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478079/lp2985-new-chip-noise-vs-old-chip-noise

器件型号:LP2985

工具与软件:

我使用 LP2985大约20年了。  我的产品需要1、10,100、Hz 的低噪声电压。  我发现、 在频率小于200Hz 时、使用 CNR = 1uF 可显著提高噪声电压。

示例 LP2985具有 CNR= 0.01uF 的4V 器件10Hz 时的噪声电压约为1.5uV/sqrtHZ、而1uF 时的噪声电压约为0.3uV/sqrtHZ 条件:5V 输入、负载~ 15 mA

我们的设备售出的噪声测量以来性能如何。  因此、我们不能在新芯片上执行这个测试。

1)如何确定我是获得"新芯片"还是"旧芯片"

2) 2)有人知道 CNR 没有较高电容值时的噪声电压吗?

3) 3)数据表的 R 版本图7.2中显示的 Rf 值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    1.请查看数据表中的第9.1节。 新器件的卷带上应具有 M3标识符。

    2.此数据不可用、因为仅针对数据表中显示的3个 Cbyp 值进行了表征。 如果需要、我们必须在实验中对其进行测试。

    3.我会问设计师,并为你找到这个。 请给我3-5个工作日、以便得到您的回复。 我可以问这个请求背后的原因吗?

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)谢谢2)

    3)谢谢,知道 RF 的断频与 CNR 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦 RF 值可用、我将在此处更新。 预计在24-48小时内回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基准上的噪声滤波器为 Rf = 190K 且 C = 15 pF