This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828302:TPSM828302

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM828512, TPSM828302, TPSM82822A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479306/tpsm828302-tpsm828302

器件型号:TPSM828302
主题中讨论的其他器件: TPSM82822A、TPSM828512

工具与软件:

您好!

我正在评估  TPSM828302为 Spartan 7 FPGA 提供内核电源、要求如下:

1.VIN = 4.5V 至5.5V (在数据表上显示的这个器件的输入电压范围内)。

2. Vout = 1.0V +/-50mV (在产品说明书所示的该器件的输出电压范围内)。

3.最大 Iout = 2A。

4.仅限 FPWM (CCM)模式。

当我使用具有上述 Vin、Vout 和 Iout 的 WEBENCH 设计器时、无法创建 Get 设计。 如果我将 Vout 增大到1.1V、 WEBENCH 设计器就能够创建一个设计。

我的问题:

1.对于2A 下的1V 输出、Ton 是否太低、 WEBENCH 设计器无法创建设计?

2.由于我在产品说明书上找不到该器件、因此该器件必须满足的最低 Ton 是多少?

3.数据表中列出的典型 Fsw = 2MHz。 fsw 的最小值和最大值是多少?

4.在 FPWM (CCM)模式下、FWS 是固定的还是会根据 Iout 而变化?

5.我找到一个类似的器件(TPSM82822A)、我可以 使用 WEBENCH 设计工具使用此 TPSM82822A 器件生成1V 输出设计。 您能告诉我 TPSM828302和 TPSM82822A 之间的区别吗?

6.对于符合上述要求的其他器件,是否推荐用于新设计?

非常感谢您的支持。

此致、

Long Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long

    TPSM828302能够支持4.5V 至5.5V VIN 至1V 输出。 这似乎是 Webench 设计的一部分问题。 我会向 Webench 团队进行核实

    对于 TPSM828302、我可以找到4.5V (红色)和5.5V (绿色)输入以及0.9V 输出下输出直流调节与负载电流的一些验证数据。  

      

    由于采用 DCS 拓扑、该器件的开关频率在 FPWM 模式下也是可变的。 无法提供开关频率的最小值/最大值。 PCB 的布局和输出电容器的 ESL/ESR 也会影响频率。

    如果您希望具有恒定开关频率的器件、我建议使用 TPSM828512模块。 这采用不同的控制拓扑、该器件的开关频率是固定的。

    此致、

    Varun