This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:询问 LM36011的行为异常并申请电路审核

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465714/lm36011-inquire-about-behavioural-anomalies-in-the-lm36011-and-request-a-circuit-review

器件型号:LM36011

工具与软件:

您好、TI 专家

在审查 LM36011期间、客户询问运行异常。

-应用:口腔扫描仪

-输出端子上的 LED 是一个应用于 DLP 的 OSRAM 紧凑型光源 LED (KW CSLNM1.TG)。
-电路中的 R139应用为0欧姆。

[异常操作详情]
1)闪光灯模式不工作:根据客户的 F/W 管理器、在闪光灯模式下操作时、指示灯不会亮起。
以下是固件初始化代码。
这是闪存模式设置。

-------------------------------------------------------

int8_t lm36011_initialize (lm36011_Regs_t* p_lm36011_Regs)

int8_t ret = 0;

//获取当前设置信息
RET |= lm36011_get_Reg (LM36011_enable、&p_lm36011_Regs->Enable.byte);
RET |= lm36011_get_Reg (LM36011_configuration、&p_lm36011_Regs->Configuration.byte);
REt |= lm36011_get_Reg (LM36011_LED_FLASH_brightness、&p_lm36011_Regs->cm360.byte Led_Flash_Brighness);
REt |= lm36011_get_Reg (LM36011_LED_TORCH_BLUEY、&p_lm36011_Regs->RM360.byte Led_Torch_Brighness);
RET |= lm36011_get_Reg (LM36011_FLAG、&p_lm36011_Regs->Flag.byte);
RET |= lm36011_get_Reg (LM36011_DEVICE_ID、&p_lm36011_Regs->RM360.byte Device_Id);

// lm36011启用寄存器设置
P_lm36011_Regs->Enable.bit.Mode = 3;              // Flash Mode (M0=1、M1=1)
P_lm36011_Regs->Enable.bit.strobe = 1;     // Enable:Strobe_Enable  
P_lm36011_Regs->Enable.bit.strobe = 0;       // Strobe_Type Type:level trigged.
P_lm36011_Regs->Enable.bit.IVFM_Enable = 0;       // Disable:Input Voltage Flash Monitor (IVFM)(禁用:输入电压闪存监视器(IVFM))  

// lm36011配置寄存器设置
P_lm36011_Regs->Configuration.bit.RAM Torch_Ramp = 0; // Disable:torch Ramp 1ms
P_lm36011_Regs->Configuration.bit.Flash = 15;// Flash_Timeout_Duration Time (闪存超时持续时间):1600ms
P_lm36011_Regs->Configuration.bit.IVFM_levels = 0;// IVFM levels:2.9V

// lm36011 Led_Flash_Brighness & Led_Torch_Brighness 寄存器设置
P_lm36011_Regs->LED.bit.LED back = 1; // Enable:如果启用、当 Led_Flash_Brighness TJ 达到125 °C 时、Thermal_Current_Scale 电流将转换为手电筒电流电平
p_lm36011_Regs->LED.LED_LED Flash_Brightness_Level = 0;// Led_Flash_Brighness 闪光亮度级别-最小值:11 mA (默认值)
p_lm36011_Regs->LED.bit.LED_LED Torch_Brightness_Level = 0;// Led_Torch_Brighness 火炬亮度级别-最小值:2.4 mA (默认值)

//设置初始化设置信息
RET |= lm36011_set_Reg (LM36011_enable、p_lm36011_Regs->Enable.byte);
REt |= lm36011_set_Reg (LM36011_configuration、p_lm36011_Regs->Configuration.byte);
REt |= lm36011_set_Reg (LM36011_LED_FLASH_brightness、p_lm36011_Regs->RM360.byte Led_Flash_Brighness);
REt |= lm36011_set_Reg (LM36011_LED_TORCH_BILITY、p_lm36011_Regs->RM360.byte Led_Torch_Brighness);

回流塔;
}

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q1)在闪光灯模式和电平触发器下运行时、它是否与外部选通信号一起工作?
所需的操作是仅当闪光灯模式中的 Strobe 信号为高电平时才输出 LED 电流。

Q2)数据表指出频闪灯为1ms 或更长、但 LED 输出在短时间后不出现是正确的吗?

2) 2) IR LED 模式–异常运行
当设置为初始 IR LED 并向选通脉冲发出时、LED 电流与选通脉冲同步并正常输出。

如下图所示、几秒钟后、上升沿从选通信号延迟开始、并且没有达到所需的电流。

关于上述问题、我想要求进行审核、以查看是否存在设计错误。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:  

    感谢您联系我们! 我很高兴提供帮助。  

    我已经解决了你们的问题。 我明天会做一个总结并答复你。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:  

    1)

    Q1):根据数据表中的表7.5.1、如果您需要使用选通控制输出、针对使能寄存器(0x01)、选通使能位应该被设定为1、但是模式位可被设定为00或01。  

    • 如果设置为00、则电流上升/下降速度将是慢速斜坡。  
    • 如果设置为01、则电流上升/下降速度将较快。  

    Q2):>1ms 只是建议的选通脉冲宽度、用于输出形状良好的电流。  也可接受<1ms 的选通脉冲宽度。  

    2)   

    这很奇怪。

    从波形来看、选通行为似乎从 IR 模式变为外部闪存模式。

    此外、还可能发生热按比例缩减。  

    IVFM 也可能导致这一点、但现在已禁用。  

    为了验证这一点、您可以帮助提供从0x01~0x05开始的寄存器读回值吗?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在初始设置(正常运行)后从寄存器(0x01~0x05)读取数据
    (0x01) LM36011_ENABLE:0x25
    (0x02) LM36011_CONFIGURATION:0x1E
    (0x03) LM36011_LED_FLASH_BILITY:0xFF
    (0x04) LM36011_LED_TORCH_BILITY:0x00
    (0x05) LM36011_FLAG:0x00


    在异常操作后从寄存器(0x01~0x05)读取数据
    (0x01) LM36011_ENABLE:0x24
    (0x02) LM36011_CONFIGURATION:0x1E
    (0x03) LM36011_LED_FLASH_BILITY:0xFF
    (0x04) LM36011_LED_TORCH_BILITY:0x00
    (0x05) LM36011_FLAG:0x00

    ENABLE (0x01)寄存器的模式位是任意从01b (IR 模式)更改为00b (待机模式)。
    什么原因可能导致该问题?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    我们的专家目前正在  农历新年假期的办公室外。 他将于2月5日重返办公室后给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    我会怀疑是否发生了热关断。 但奇怪的是、看到0x05全部为0。  

    在操作异常后读取是第一次读取还是在操作异常后第二次读取?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    这是异常操作后读取的第一个数据。

    当通过使频闪灯信号更频繁地打开而有意引发高温条件时、设置了"热电流比例缩减(TSB)标志"、并且确认 LED 电流更改为火炬电流电平。

    但在我正常操作的条件下、标志值始终保持为0、只有模式位值被任意更改。

    即使 I2C 线路(SDA、SCL)在初始化后也始终保持静默。

    什么原因可能导致该问题?


    谢谢你。

    亨利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    您能否在初始设置中尝试下面的闪光灯亮度条件、以查看是否发生同样的情况?  

    • (0x03) LM36011_LED_FLASH_BILITY:0x7F
    • (0x03) LM36011_LED_FLASH_BILITY:0x0F
    • (0x03) LM36011_LED_FLASH_BILITY:0x07

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    我尝试了所有的初始设置,但同样的异常操作被确认在所有这些,如下所示。

    (0x03) LM36011_LED_FLASH_BILITY:0x7F

    [ 2025年02月07日15:39:49.976] LM36011_ENABLE:0x25
    [LM36011_CONFIGURATION 15:39:49.976] 2025年02月07日:0x1e.
    [ 2025年02月07日15:39:49.976] LM36011_LED_FLASH_brightness:0x7F
    [ 2025年02月07日15:39:49.976] LM36011_LED_TORCH_BILITY:0x00
    [ 2025年02月07日15:39:49.976] LM36011_FLAG:0x00
    [ 2025年02月07日15:39:50.985]
    [ 2025年02月07日15:39:50.985] LM36011_ENABLE:0x24
    [ 2025年02月07日15:39:50.985] LM36011_CONFIGURATION:0x1E
    [ 2025年02月07日15:39:50.985] LM36011_LED_FLASH_brightness:0x7F
    [ 2025年02月07日15:39:50.985] LM36011_LED_TORCH_BILITY:0x00
    [ 2025年02月07日15:39:50.985] LM36011_FLAG:0x00


    (0x03) LM36011_LED_FLASH_BILITY:0x0F

    [ 2025年02月07日15:30:05.621] LM36011_ENABLE:0x25
    [LM36011_CONFIGURATION 15:30:05.621] 2025年02月07日:0x1E
    [ 2025年02月07日15:30:05.621] LM36011_LED_FLASH_brightness:0x0F
    [LM36011_LED_TORCH_BLUE_ 2025年02月07日15:30:05.621]:0x00
    [ 2025年02月07日15:30:05.621] LM36011_FLAG:0x00
    [ 2025年02月07日15:30:06.630]
    [LM36011_ENABLE:0x24. 2025年02月07日15:30:06.630] LM36011_ENABLE:0x24
    [LM36011_CONFIGURATION:15:30:06.630] 2025年02月07日36011_CONFIGURATION:0x1e.
    [LM36011_LED_FLASH_BILITY:0x0F. 2025年02月07日15:30:06.630] LM36011_LED_FLASH_BLUEY:0x0F
    [LM36011_LED_TORCH_BILITY:2025年02月07日15:30:06.630] LM36011_LED_TOTORCH_BLUEY:0x00
    [LM36011_FLAG:15:30:06.630] 2025年02月07日:0x00


    (0x03) LM36011_LED_FLASH_BILITY:0x07

    [LM36011_ENABLE:0x25. 2025年02月07日15:31:59.215] LM36011_ENABLE:0x25
    [LM36011_CONFIGURATION 15:31:59.215] 2025年02月07日:0x1E
    [ 2025年02月07日15:31:59.215] LM36011_LED_FLASH_brightness:0x07
    [LM36011_LED_TORCH_BILITY:2025年02月07日15:31:59.21515] LM36011_LED_TOTORCH_BLUEY:0x00
    [LM36011_FLAG:0x00。15:31:59.215] 2025年02月07日
    [ 2025年02月07日15:32:00.232]
    [ 2025年02月07日15:32:00.232] LM36011_ENABLE:0x24
    [ 2025年02月07日15:32:00.232] LM36011_CONFIGURATION:0x1e
    [ 2025年02月07日15:32:00.232] LM36011_LED_FLASH_brightness:0x07
    [ 2025年02月07日15:32:00.232] LM36011_LED_TORCH_BILITY:0x00
    [ 2025年02月07日15:32:00.232] LM36011_FLAG:0x20


    我还需要检查哪些其他内容吗?

    谢谢你。

    亨利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    感谢您的参与! 这是非常奇怪的。  

    这是在客户的板上、而不是 EVM 上、对吧?  

    我去办公室、尝试在 EVM 上进行设置、以尝试重现问题。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    我在 EVM 上尝试了相同设置30分钟、但具有不同的闪存电流、并且没有出现异常。 是否存在客户的软件错误地重置寄存器的情况?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    通过查看测试结果、我可以看到发生了 LED 短路故障、如下所示:

     

     

    与 TI EVM 不同、电路的分流电阻器(R139)为0欧姆。 这是否是目前所述异常操作的原因?

     

     

     

     

    谢谢你。

    亨利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    将与 LED 串联的电阻器更改为0欧姆没有问题。 在原理图中、2、3是阳极、1、4是阴极、对吧?  

    如果发生短路故障、实际上0x01寄存器的模式将复位。 似乎只有在闪存电流为0x07的情况下、才会发生短路故障。 您能否确认是否发生在其他异常情况下?  

    谢谢!  

    此致!

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    没错。 在我的原理图中、2、3是阳极、1、4是阴极。

    仅在闪存电流0x07情况下检查了 LED 短路故障标志。
    然而,它并不总是检查 和不定期的检查, 每次我测试.  在其他情况下未进行检查。
    (测试中、我每1秒读取一次 LM36011寄存器)

    下面是发生异常运行时的信号捕获。
    (将 R139从0欧姆替换为0.1欧姆。)
    您可以看到、I2C 线路很安静。

    是否有解决问题的线索?

    谢谢你。

    亨利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    如果我理解的是正确的、"但是、   每次进行测试时、并不总是检查它、并且检查不规律。  在其他情况下没有检查过。" 是否意味着 异常行为不是每次都可重现? 或短旗1 不是每次都可以重现?  

    我猜是发生异常短路故障、将模式重置为待机模式。 并且读取寄存器清除该故障标志位。 但我仍然不确定短期内会发生什么。  

    您能否分享一下原理图和布局(Altium 格式或光绘文件)?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    异常行为始终会重现。 但是、并非总是复制短标志1。

    我将在内部 讨论后向您介绍原理图和布局文件共享情况

    谢谢你。

    亨利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    谢谢! 我还将尝试重现这种情况,包括短条件,以看到任何发现.  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry

    很难提供整个电路板的光绘文件。
    我可以逐层提供相关的 PCB 文件吗?

    最好的餐厅

    歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:  

    您可以向我发送逐层文件、我将尽力检查。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    请提供用于文件传输的安全电子邮件地址。
    在网上共享不是一个选项。

    此致!

    歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:  

    当然。 请发送至 john-shen@ti.com

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    我已将文档发送到您提供的个人电子邮件中。

    此致

    歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:  

    非常受欢迎。 您能否帮助删除 C4、C5并查看问题是否仍然存在? 我猜对大 C 的充电可能会触发短路故障、从而重置 MODE 位。  

    谢谢!  

    此致!

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    C4和 C5已移除、并提前进行了测试。

    即使移除 C4和 C5后、该器件仍会在 IR 模式下切换至待机模式。

    我今天会再试一次。

    此致!

    歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:

    我们的专家目前不在办公室、下星期一将回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:

    您是否在移除 C4和 C5的情况下再次测试了电路?  C2或 C3中有一个被焊接在最靠近 LM36011的位置上?  

    很难以 Gerber 格式检查布局。

    请检查 LM36011和 R139 GND 引脚上的过孔、需要多个过孔将这两个 GND 引脚连接到接地平面。 请尝试以下操作:

    1.如上所示在黄色区域切断 VIN 走线,用短而粗的电线连接

    2.直接短接黄色区域的两个 GND 节点、采用锡焊  

    3.再次检查电路是否工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    尊敬的 John:


    1.我删除了 c4, c5,但症状是相同的。
    2. C2或 C3 (附图中的 C20)放置在最靠近 LM36011的位置。
    在 GND 引脚上放置了4个过孔。 我们是否需要切断 VIN 布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:

    布局看起来正常。

    负载为1A 时瞬态功率损耗为(5V-2.9V)*1A=2.1W。 您是否能够使用更低的 LED 峰值电流(如200mA)对其进行测试、看看问题是否解决了?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy

    我在以下条件下进行了测试:

    比较
    C4、C5:打开(已删除)
    R139:0欧姆(短)

    寄存器设置
    (0x01) LM36011_ENABLE:0x25
    (0x02) LM36011_CONFIGURATION:0x1E
    (0x03) LM36011_LED_FLASH_BILITY:0x07 (约0.094A)

    最初、LED 电流与选通脉冲同步并且正常输出如下所示。
    (1:LED 电流、2:选通信号)

    几秒钟后、它的行为仍然异常、如下所示。

    但是、如下所示、正常运行时的 LED 峰值电流超过300mA。

    上述峰值电流是否会导致异常行为?

    谢谢你。

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Henry:

    我们的专家 目前不在办公室、我们将在下星期一返岗时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    寄存器(0x02) LM36011_CONFIGURATION:0x1E、意味着 IVFM 电平为3.6V、如果 Vin 低于3.6V、闪存电流将被限制并缓慢斜升。  

    您是否通过了电池输入测试? 您可以使用5V 电源进行测试还是设置 IVFM 禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy

    我始终禁用了 IVFM。
    (0x01) LM36011_ENABLE:0x25表示禁用 IVFM。

    如下所示、我切断了系统的5V 模式、并通过将5V 电源直接连接到 VIN 对其进行了测试。

    但其行为仍异常、如下所示。
    (1:LED 电流、2:选通信号、3:VIN)

    我还需要检查哪些其他内容吗?

    谢谢你。

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    请在操作之前提供所有寄存器数据、并在发生异常 LED 电流后回读数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy

    异常操作前后的所有寄存器数据 如下所示。

    在初始设置(正常运行)后从寄存器(0x01~0x05)读取数据
    (0x01) LM36011_ENABLE:0x25
    (0x02) LM36011_CONFIGURATION:0x1E
    (0x03) LM36011_LED_FLASH_BILITY:0x07
    (0x04) LM36011_LED_TORCH_BILITY:0x00
    (0x05) LM36011_FLAG:0x00

    在异常操作后、首先从寄存器(0x01~0x05)读取数据
    (0x01) LM36011_ENABLE:0x24
    (0x02) LM36011_CONFIGURATION:0x1E
    (0x03) LM36011_LED_FLASH_BILITY:0x07
    (0x04) LM36011_LED_TORCH_BILITY:0x00
    (0x05) LM36011_FLAG:0x00

    这是非常奇怪的。  我不知道原因是什么。

    谢谢你。

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    这非常混淆、0x01寄存器数据在异常操作后更改。  

    您是否使用长导线连接 LED? 您可以将 LED 直接放置在 PCB 上并再次进行测试吗?