This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS16630短路

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470907/tps1663-tps16630-short-circuit

器件型号: TPS16630

工具与软件:

嗨、团队:

我们在 GaN 射频放大器漏极电源轨上使用电子保险 丝、而且会遇到启用射频功率时电子保险丝有时会损坏的问题。 故障 LED 有时会闪烁、而有时则会出现直流/直流转换器本身发生故障。 在这种情况下、未发现射频部分短路。 为什么短路保护功能不可靠?  

提供48V 的输入电压

GaN 最大电流1.5A。(受控偏置定序)

输入电源、带 LC 滤波器的隔离式直流/直流48V/26A。

ILIM = 6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anoop、

    欢迎来到 E2E。

    您能帮助处理波形吗?

    请尽可能获取 VIN、VOUT、FLT 和 IIN。

    启动期间的浪涌电流和负载是多少?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Amrit

    感谢您的答复。

    我们没有波形、因为这是8通道系统、因此很难确定是哪个通道导致了问题、尤其是因为问题并不总是发生。

    操作顺序如下:

    1. 所有8个漏极通道均启用48V 电子保险丝。
    2. 之后、设置栅极电压。
    3. 只有这样、才会启用射频功率。

    此外、漏极引脚与两个470µF 电容相连。

    浪涌电流 400mA  

    谢谢!

    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anoop、

    器件上是否感应了负电压?

    您能给我发送一下您连接到 TPS2663输出的 GaN 射频原理图吗?

    如果您需要、我们可以让该在线讨论和进一步的调试步骤。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    器件上是否感应了负电压? 我还没有试过

    连接到电子保险丝的 GaN 是 GTRB384608FC

    在测试期间、我们将电子保险丝输出与4A 电阻负载短路、它成功提供了保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    器件上是否感应了负电压? 我没有测试过,但我会检查

    连接到电子保险丝的 GaN 是 GTRB384608FC

    在测试期间、我们将电子保险丝输出与4A 电阻负载短路、它成功提供了保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anoop、

    感谢您分享方框图。

    您能详细说明一下测试用例吗? 您是否遇到启动问题? 如何得出电子保险丝损坏的结论?

    在短路测试期间、GaN FET 是否关断或导通? 还是处于过渡阶段?

    您是否使用负电压来关闭 GaN FET?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    您是否有启动问题、  

    如何得出电子保险丝损坏的结论?:->电子保险丝输入和输出显示低电阻,精密部件都很好

    在短路测试期间、GaN FET 是否关断或导通? 还是处于过渡阶段? ->我们 测试电阻负载。 未使用 GaN。

    您是否使用负电压来关闭 GaN FET?->GaN 夹断电压为 -ve 6V

    谢谢!

    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anoop、

    利用波形很容易调查。

    请检查您是否可以捕获前面提到的波形。  

    关于下游负载、您提到了直流/直流转换器。

    是否使用电源正常引脚来启用?

    总输出电容是多少、包括下游电容?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Amrit

    请查看下面的捕获

    使用主 PA 电子保险丝进行实验:->监控了输入电压以及 DSO 上电子保险丝的输入电流(Cdvdt= 0.022uF)。

    1)电子保险丝-打开门->关闭。  (660uF 的漏极电容器)


    ->电子保险丝输入电流
     ->电子保险丝输入电压
     ->电子保险丝输出电压

    2) 2) TX 开启 (电子保险丝开启、GaN 开启)
    此处将载波(可变+/IDQ) A 的- 800mA 电流更改为-2.80  

    3) PA -关闭(门关闭、电子保险丝关闭)


    ->电子保险丝输入电压
     ->电子保险丝输出电压-->

    具有电阻负载的短路实验

    4)

    监控电子保险丝 I/P 和 FLT 引脚:

    *检查电子保险丝输入和电子保险丝 FLT 引脚在输出侧短路时在负载2A 时的波动。(电阻负载)

    5)

    监控电子保险丝 I/P 和 FLT 引脚:

    *在负载4A 的输出侧发生短路时,检查电子保险丝输入和电子保险丝 FLT 引脚的波动。(电阻负载)

    谢谢!

    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anoop、

    我将分析这些波形、并在明天 EOD 之前向您提供。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    是否有任何更新?

    谢谢!

    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anoop、
    很抱歉耽误你的时间。

    短路期间的电流电平是多少? 如果您进行了测量、请告诉我。

    从 FLT 引脚来看、由于器件未闭锁、似乎在短路之前发生了其他一些故障。

    您是否可以在同一波形中包含输入电流和输出电压?

    浪涌电流的第一个波形。 启动期间是否连接了负载电阻?

    它看起来像是进入热调节。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    您是否可以在同一波形中包含输入电流和输出电压?-

    C2输出电压、C1输入电流

    浪涌电流的第一个波形。 启动期间是否连接了负载电阻? 、否、仅660uF 容性负载。

    从 FLT 引脚来看、好像在短路之前发生了其他一些故障、因为该器件未锁存。-我们没有

    谢谢!

    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anoop、

    我们是否可以召开在线会议进行讨论?

    我们通过电子邮件联系进行讨论。

    您能否共享您的邮件 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    很抱歉我发送朋友请求时出现延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在邮件中继续。

    在此处结束线程