This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:原理图检查

Guru**** 2814255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477500/lm317-schematic-check

器件型号:LM317

工具与软件:

大家好、团队成员:

对该原理图有任何建议或修改? 感谢您的帮助和向您学习、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 修改电阻器 值:  

    、   250Ω、   350Ω

    根据目前的情况、电路将达到最大 Vout 以尝试达到13.7V。

    R5的用途是什么? 它是分立式电阻器还是其他建模器件?  

    我假设您希望 VOUT = 3.0V

    R121和 R120之间的比率可按照 数据表计算

    它需要进行调节、使其消耗的电流高于最小输出电流:

      R121=Vout 250Ω 并且  350Ω  将在拉取最小5mA 时向您提供3.0Vout 的反馈。  

    此致!

    Gregory Thompson

    重新发布答案是因为我第一次做了太多的假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    好的~知道了、但我们在数据表中看到、根据原理图和公式、基准电压的典型值为1.25V、如下图所示:

    R2对应于 R120、R1对应于 R121、 对吗?

    如果 R5修改0欧姆、那么 R120应该是250欧姆、 R121应该是250欧姆、 对吧?   

    感谢您的帮助和向您学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    正确、R2映射到 R120、R1映射到 R121。 让两个250Ω 都能为您提供2.5V 的输出电压、在需要时即可正常工作。 我假设您想要3.0V 电压、因此我将它们的大小设定为 R121 = 250Ω& R120 = 350Ω。  

    这只是为了澄清:如果您希望将电流限制 在 特定值以下、R5将是非零。 一些应用需要该值、但 R5=LM317L 0.2Ω 的值在一定程度上对 LM317L 是无用的、因为 在任何额外保护之前、它会达到 LM317L 的内部电流限制。 以下是当您在寻找特定电流限制时的公式:

    此致!

    Gregory Thompson