This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:充电器侧独立电池平衡。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478038/bq76922-charger-side-stand-alone-cell-balance

器件型号:BQ76922
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具与软件:

大家好、

我正在设计一款 LiPo 充电器4S 5000mA、充电器 IC 已经被选中了。 我已在寻找电池平衡解决方案、并找到了该器件。 问题是、我可以将其用作独立的电池平衡吗? 保护保留未使用状态。 VC 引脚、电池组和器件电源的最低要求是否是? 我是否需要实现 SRP/SRN 来检测电流? 我已经设计出原理图、但尚未讲解过未使用的引脚部分。

非常感谢、

Karl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl:

    Unknown 说:
    问题是、我可以将它用作独立的电池平衡吗? [报价]

    该器件可作为独立器件用于电池平衡

    Unknown 说:
    是否是 VC 引脚、封装和器件电源的最低要求? 我是否需要实现 SRP/SRN 来检测电流? [报价]

    需要 BAT、VC 引脚、PACK、SRP/SRN 来检测电流以及 REG18。 正如您提到的、 第8.6节未使用的引脚 中的引脚、将有助于跟进有关所有未使用引脚的更多详细信息。 此外、还将需要在设置中禁用电荷泵。  

    我们为电池平衡提供自主平衡和主机控制型平衡选项。 如果要使用主机控制型平衡、还需要 SDA/SCL 引脚。

    要对器件进行独立 OTP 设置、即使不使用主机控制型平衡、您也需要使用 SDA/SCL 引脚对该器件进行编程。

    第3节独立平衡算法和设置 应用手册中的"使用 BQ769x2实现电池平衡"部分、也有助于配置设置。  

    此致、
    Alexis

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    非常感谢你的答复、我会看看这些。 目前、此器件将能够访问 i2c 总线、因此 MCU 或外部均可进行更改、总线与包含 BQ34Z100的电池(可拆卸)共享。

    对电流检测的需求有一个疑问、用作电芯平衡器时是否需要包含电流检测、因为我注意到 SRP/SRN 引脚包含在"未使用的引脚"部分中。

    我有 BAT、所有 VC 引脚、REG18、PACK、ALERT、 当前使用 SDA 和 SCK。

    再次感谢您的支持。

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl:

    [报价 userid="556936" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478038/bq76922-charger-side-stand-alone-cell-balance/5676008 #5676008"]关于电流检测需求的问题、用作电池平衡器时是否需要包括电流检测、因为我注意到 SRP/SRN 引脚包含在未使用引脚一节中

    正确的做法是、电芯平衡可能不需要 SRP/SRN 引脚、具体取决于您的 SLEEP 模式电芯平衡配置。 表10-3. 电池平衡 CB_SLEEP 和 CB_NOSLEEP 配置设置 和 TIDA-01547将帮助您配置该功能。

    很高兴我能提供帮助!

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    非常好、感谢确认。 当设计接近完成时、我可以将原理图发送给专家来查看吗?

    非常感谢、

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl:

    当您的设计接近完成时、可随时在 E2E 上发布有关器件原理图审查的新帖子、我们可以执行此操作。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要做 Alexis,

    非常感谢您的帮助。

    祝你一切顺利!

    Karl