This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:5V 固定、但输出为1V

Guru**** 2581315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478255/lm61495-5v-fixed-but-output-is-1v

器件型号:LM61495

工具与软件:

工程师、您好:

  我们遵循数据表、使用了" 9-2. 示例应用电路- 400kHz 固定输出"、5个固定最小标称值;但输出为1V。

  示例:

   

  我们的教程:

Powerin 为24V、 原理图是否有任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    您使用的器件的确切型号是什么:

    我的猜测是您使用的是 LM61495QRPHRQ1 -这是可调输出型号、由于 FB 电压阈值为1V、您会看到输出为1V。  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我可以通过哪个数据表获得该表? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    我从该器件 LM61495-Q1的 AEC-Q100型号中挑选了此表(www.ti.com/.../lm61495-q1.pdf)。 AEC-Q100型号具有基于 AEC-Q100标准进行的额外可靠性测试、但其他型号具有相同的引脚排列和电气规格。  如果要使用固定输出型号-请考虑使用 LM61495-Q1。   

    否则-请使用"图9-1. 示例应用电路- 400kHz 可调节输出"(对于 LM61495): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm61495.pdf。  LM61495到目前为止还没有发布固定输出型号。

    谢谢!

    此致、

    Taru