This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22922:针对 TPS22922BYZPR 的部件标记

Guru**** 2797595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479360/tps22922-part-marking-for-tps22922byzpr

器件型号:TPS22922

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

我们的一位客户购买了 TPS22922BYZPR、器件标识为3Z5。

我已检查 封装器件标识查找|德州仪器 TI.com.cn。 

然后是3Z 和3Z3。 但我找不到3Z5。

我认为这些是正确的项目、但无法100%确定。

您能提供一些建议吗?

此致、

高志

T4800594

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的高士山、

    我在内部流程中进行了检查。 对于一个特定的制造厂、我们使用"3Z5"、因此这些器件确实是正确的。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    此致、

    高志