This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735YMFEVAL:LM2735YMF/NOPB:UL/IEC 认证详细信息。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2735
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478981/lm2735ymfeval-lm2735ymf-nopb-ul-iec-certification-details

器件型号:LM2735YMFEVAL
主题中讨论的其他器件:LM2735

工具与软件:

您好!  

创建目标配置  在我们的设计中需要 LM2735YMF/NOPB、并且在设计中需要 UL 证书/IEC 证书。

此致、

Mayur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    遗憾的是、我们没有 LM2735的该认证。 如果我们对 IC 进行 UL/IEC 认证、我不太熟悉。 我认为该认证不适用于简单的直流/直流转换器。
    您是否有在 IC 上完成的 UL/IEC 认证的示例文档?

    此致、

    Shipeng