This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:仅用于充电的设计示例

Guru**** 2598005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25751, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479319/tps25751-designe-exemple-for-charge-only

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25713、、、 BQ25756

工具与软件:

您好、您是否 只有 TPS25751 (和 BQ25713)才具有充电的 d é signe exemple

如果不需要、则必须为 PP5V 供电? VIN_3V3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:  

    感谢您联系我们!

    请参阅以下 采用 TPS25751 + BQ25756的仅受电(仅充电)参考设计。

    对于 PP5V 和 VIN3V3连接、另请参阅以下常见问题解答。  

    此致、  

    Aya Khedr