This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:闪存数据损坏?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478480/bq40z50-r1-flash-memory-data-corruption

器件型号:BQ40Z50-R1

工具与软件:

在有几种情况下、设备中存储的信息被损坏了。

发现在正常操作期间、以下字段的原始数据全都设置为相同的值(十进制4160、十六进制1040)

  • 周期数
  • 序列号
  • 制造日期

该值显示与电芯电压值相对应。 我们怀疑的是、当在充电终止时写入该值时、闪存中的其他字段会收到相同的值。

在正常使用期间、这会在现场发生。 我们在3个器件中观察到了这一情况。 奇怪的是、所有三个错误写入的值都是相同的。

该器件无法写入数据闪存。

这是已知问题吗? 此问题是否已在以后的修订版中得到解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电量监测计在现场时是处于 SEALED 还是 UNSEALED 状态? 如果处于密封状态、则应该无法从外部更改数据闪存。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是, 直到现在,这是未知的原因,它是解封的。 尽管如此、这本身并不能解释该问题、因为没有发送写入闪存所需序列的例程。

    电量监测计是否错误地接受了与同一总线上其他器件的通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电量监测计处于 UNSEALED 状态、则可能会出现这种情况、因为存在共享的通信线路。

    此致、

    Anthony