This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542DRZR-G1的直接替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQ27427, BQ27Z746, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478651/bq27542evm-drop-in-replacement-for-bq27542drzr-g1

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27427BQ27Z746BQ27426、BQ27542-G1 、BQ27Z561-R2

工具与软件:

我们有几款采用 BQ27542DRZR-G1电量监测计的已发布产品。 我们需要尽快找到替换件、因为它已停产。 我不希望必须使用其他人的电量监测计重新设计所有这些产品。 请告知...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    在查看" BQ27542-G1" IC 后、德州仪器(TI)没有可直接取代的当前电池电量计、这是由于 IC 的占用空间过渡到了1节串联电池电量计的 BGA。 但是、如果您的团队能够进行布局返修、我建议您使用 BQ27Z746、BQ27Z561-R2、BQ27427或 BQ27426解决方案。 如果我们知道您需要电池电量监测计具有哪些应用和特性、我们就能缩小选择范围。

    谢谢!
    艾伦