This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010EVM:最高温度

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010EVM, TPS7H4010-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479305/tps7h4010evm-max-temperature

器件型号:TPS7H4010EVM
主题中讨论的其他器件: TPS7H4010-SEP

工具与软件:

此评估板的最高温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    TPS7H4010EVM 仅在25°C 露天环境下设计和测试运行。

    虽然电路板上的器件(TPS7H4010-SEP)额定值为 -55°C 至125°C、但通常未选择具有相同温度范围的无源器件和 PCB、并且未在整个温度范围内对电路板进行测试。

    谢谢!

    Andy