This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:难以唤醒 BQ79616自开发的电路板。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479085/bq79616-q1-difficulties-in-waking-bq79616-self-developed-board

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616USB2ANY

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我参与了使用 BQ79616和 BQ79600的电池管理系统的硬件开发、并将 STM32用于我们的 Formula Student 车辆。

我们最近收到了定制开发的电路板、在测试中使用提供的 BQ 汽车评估软件进行连接时会出现问题。  
我们尝试使用 UART 来唤醒器件、可以在器件的 RX 引脚上发送唤醒 ping、但在 TX 引脚上看不到响应。 LDOIN 电源为4.6V、但 DVDD 和 AVDD 均测量值为0V。

我们关心的是器件被锁存在关断模式、我们有两种可能的理论。 首先、在使用 USB2ANY 通过唤醒过程进行通信时、该器件是通信故障。 在单板测试期间、我们已在所有未使用的 COMM 通道上添加了相关的1k 端接电阻、但问题仍然存在。 我们认为器件无法工作的第二个潜在原因是、手动焊接到350度后会进入永久热关断状态;但是、我们解读的是只有在器件通电后才会触发热关断。

您的反馈非常有价值。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周杰、

    LDOIN 电压低于5.9的最小值。 最可能的情况是设备无法从电池获得足够的电压。 为器件供电所需的电压取决于所 用的确切分压器和所用的 BAT 电压、但使用我们的原理图、其电压约为12伏。

    虽然此电压低于所需的最低电压、但将无法唤醒器件或与之通信。

    此致、

    Bo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:  
    我正通过 EVM 板等18V 电源为该器件供电、所以我认为这不是问题。
    谢谢
    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周杰、

    您能否测量 CVDD 引脚上的电压? 它应该与您的 LDOIN 电压类似。 这表明器件已正确通电。  

    此外、如果 DVDD 和 AVDD 电源保持为零、则器件未接收到 WAKE ping、器件将保持在 SHUTDOWN 模式。 如果可能、您能否使用示波器来查看器件 RX 引脚接收到的波形? 由此可知、引脚上的电压是否足以满足器件读取为1或0的要求。 (要注册为1、必须高于~3.4;要注册为0、则必须低于~1.1。)

    此致、

    Bo