This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:原理图审阅

Guru**** 2391075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475653/tps92692-q1-schematic-review

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

嗨、 团队:

您能帮忙看一下原理图并提供一些建议吗? 谢谢。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

     您如何期望我审查一个没有任何输入和输出规格或开关频率的设计?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    图中显示了 Vin 和 Vout、Vin=12V (9-16V)、Vout=33V (Vout max =40V)。

    很抱歉错过了开关频率信息、它是390 kHz。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片中未显示电压范围、图片中的 Vout 设置为35V、而不是33V。 这对于我来说是评估设计的重要信息。 我将尽快解决它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    VOUT 范围为30-37V、33V 是正常值、40V 是最大限值。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看了一下组件的配置、到目前为止、它们看起来不错... 我在下面有几个问题:

    这是在公共论坛上可以吗?

    输出功率是多少? 当前设定点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Vout 范围为30-37V、输出电流可分为两种情况:
    对于 DRL、外部 PWM 频率为5kHz、占空比为100%、电流为170mA

    对于位置照明、外部 PWM 频率为5kHz、占空比为17%、电流为29mA

    现在的问题是、当占空比在30%-70%范围内时、LED 将闪烁、客户想知道闪烁的原因可能是什么。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    我认为这是一个初步原理图评估... 我需要在生产后诊断问题时使用波形。 但是、5kHz 对于 PWM 调光非常快、我们通常建议低于1KHz 以确保适当的分辨率和精度。

    如果您希望我彻底诊断此问题、我需要以下波形:

    初步设计阶段:

    如果您在客户开始设计项目之前向我询问了一个一般性问题、

    我需要了解输入/输出要求和开关频率。

    设计后测试阶段:

    如果您的客户的设计有问题、并且他们的 PCB 已构建。

    我需要以下波形以及输入/输出要求和开关频率:

    电感器电流
    开关节点电压
    FAULT 引脚(如果 IC 上存在该引脚)
    输入电压
    输出电压
    寄存器设置(如果适用)

    向我提供有关正在发生的问题的信息的任何其他波形

    我也非常乐意与您安排一次会议、以便我们能够及时解决这个问题。

    我期待着为您和您的客户提供进一步的帮助。

    此致!
    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    我有一段时间没有听到你的回复,我能不能认为这个帖子已经解决了?

    Daniel