This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:钳位二极管损坏

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477311/ucc28951-clamping-diode-broken

器件型号:UCC28951

工具与软件:

尊敬的 Mike:

希望你很好。  

我有一个有关 PSFB 的初级钳位二极管的问题、即 slua560设计中的 dB 和 DC。  

根据您之前的答案、链接如下所示。 我在计算后感到困惑。

UCC28951-Q1:初级侧二极管 D4和 D5的重要性-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

例如、 在计算中、 ICLAMP_DIODE =(ILout peak)*Ns/Np -((1-D)*Fs)*Vout/Lout、我认为 应该是 ICLAMP_DIODE =(ILout peak)*Ns/Np -(((1-D)*TS)*Vout/Lout、这是 V=L*dI/dt、对吗?  在公式中,我认为(ILout peak)*Np/Ns 是 Tx pri-peak 值的电流。 ((1-D)* TS)* Vout/Lout 是输出侧的启动瞬态电流。 如果我错了、请更正我。 根据 EVM (600W 12V/50A 输出板)、Vout 为12V、Lout 为2uH、Fs 为100KHz、NS/Np 为1/21= 0.0476 (或使用 Np/Ns = 21)。 结果约为-17A! 因此、我对如何为其选择良好的二极管感到困惑。

在本例中、我将1200V 2A 二极管用于700V 输入电压、48V 输出电压/5A 250W 电路板、温度会非常高、然后烧毁。 您能帮忙吗、为什么会烧坏? 此外、二极管是否可以在硬开关模式下工作? 因为滞后桥臂 不容易实现 ZVS。  

我的 Lik 为23uH、Ls 为47uH (还尝试了150uH、330uH 和470uH)。 开关频率为100KHz (也尝试50KHz)。 没有任何改进。 您能提供相关指导吗? 我非常感谢。  非常感谢。

此致、

佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们将按照收到的顺序审核您的问题。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我很好。  感谢您的提问。  

     

    我很高兴4年前的帖子仍在被阅读

     

    公式有误是正确的。  它应该是(/FS)或被 TS 取代、而不是(* FS)。

    我更正了旧帖子。  感谢您指出错误/拼写错误。

     

    在确定二极管尺寸方面、您具有峰值钳位电流(ICLAMP_DIODE)。这些二极管需要耗散存储在漏电感和匀场电感中的能量。

     

    E =(1/2)*(Llk+ICLAMP_DIODE)*(Ls)* ICLAMP_DIODE^2.  

     

    您可以估算出、此二极管耗散的功率等于初级的能量乘以开关频率(Fsw)

    Pclamp_diode = E*Fsw

     

    那么、根据您的设计、峰值电流是多少、以及根据 Lllk 和 Ls 耗散多少功率?   您的二极管的额定电流和功率是否符合此峰值电流和功率要求?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。 二极管问题已得到解决。  

    还有一个问题、这是关于 RCD 电路。 在 EVM 设计中、D4 D6 R6 C1包含一个 RCD 电路、对吧? 我想知道 R7和 R8的用途是什么?  

    我以前使用 webench 设计电路。 RCD 如下所示。 问题是、我在次级 MOSFET 上得到了 ZVS。 但功率损耗仍然很高。 我认为是由于振铃导致的、这种情况非常糟糕。 您能建议如何解决此问题吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们将按照收到的顺序调查您的问题。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下主题讨论了相关电路、本主题中的信息应该能够回答您关于此钳位的问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132532/ucc28950-ucc28950-senkron-rectf-snubber-question/4202839?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28950%2520Clamp#4202839

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、