This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:HRSET 是否也可以复位 I2C 端口? 如何在模式复位后将 TPS65988恢复到正常状态

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479255/tps65988-hrset-can-reset-also-i2c-port-how-to-recover-tps65988-to-normal-state-after-mode-reset

器件型号:TPS65988

工具与软件:

我正在使用 TPS65988。 出于保密原因、我无法发布配置项目。

有时我们会遇到 I2C 问题(原因有很多:忙、EPROTO 等)、无法从软件恢复。 我们必须手动复位 I2C 总线、我在您的文档中发现、我们可以通过使用 HRESET 将 TPS 置于复位状态来实现该操作。 "那我呢? 如果 TPS 处于复位状态、如何将其重新启动至正常状态? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="640901" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479255/tps65988-hrset-can-reset-also-i2c-port-how-to-recover-tps65988-to-normal-state-after-mode-reset "]我们必须手动复位 I2C 总线、我在您的文档中发现、我们可以通过使用 HRESET 将 TPS 置于复位状态来实现这一目的。 那么我对吗?[/报价]

    有。

    [quote userid="640901" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479255/tps65988-hrset-can-reset-also-i2c-port-how-to-recover-tps65988-to-normal-state-after-mode-reset 并且如果 TPS 处于重置状态、如何将其重新启动到正常状态?

    在 RESET 状态下拉至高电平、然后拉至低电平以重新启动。

    此致、

    Chris