This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25720EVM, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475254/bq25713-bq25713

器件型号:BQ25713
Thread 中讨论的其他器件: BQ25720EVMBQ25720

工具与软件:

大家好、

我已经购买了 BQ25713EVM017、但似乎无法获得高于8.2V 的输出电压、我已经将下面的连接为我通过寄存器所做的操作:

基本上、我有一个3节电池、它应该使用500mA 的充电电流充电至12.6V。 我的输入电压为14V、请告知我需要更改什么内容才能使开发套件正常工作。

此致、

Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    默认的3S 设置应该会使您达到12.6V。  

    有关如何在充电模式下操作该器件的信息、请遵循 BQ25713EVM 用户指南。  

    www.ti.com/.../BQ25713EVM-017

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我已重新阅读 EVM 用户指南、无法找到3S 的默认模式?、第9页没有显示该模式?

    此致、

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20V_2D00_BQ25713_2D00_DEFAULT_2D00_SETTINGS.txt

    默认设置存储在芯片内。 首次上电时、它会加载默认设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢老虎!我会去的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好老虎,我尝试连接,并得到以下:  

    我的主要问题是、这个电源是14V 电源没有消耗任何电流、电池也没有超过7.91V、所有跳线都处于默认设置、我是否操作有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    您的充电电流设置为零或由看门狗超时。 我建议禁用看门狗计时器、然后将充电电流设置为非零值。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!我可以让它工作了!您是否具有 BQ25720RSN 的默认值?我是否也可以正确说 BQ25720RSN 与 BQ25713引脚到引脚兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 默认寄存器值存储在器件内部。 您也可以在 BQ25720EVM 用户指南中找到它。 没错、BQ25720与 BQ25713引脚对引脚兼容、具有更高的效率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tiger、我希望您有另一个可用的文本文件、我可以将其加载到设备中。 我已经布置了一个带有 BQ2720的单独 PC 板、但似乎无法通过 I2C 连接到该器件、我尝试加载 BQ25713文件、但缺少充电4选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20V_2D00_DEFAULT_2D00_SETTINGS.txt