This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:检测充电器功能-最小输入电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478046/bq25606-detect-charger-capability---minimum-input-current

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: TPS25730

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想使用 BQ25606实现其独立特性、但我需要 保证2A 的最小输入电流(无 SDP、无分压器3)、我认为无法以这种方式配置 BQ25606。

您是否建议在它前面添加一个像 TPS25730这样的 USB PD 控制器? 以便 输入充电器能够提供有保证的输入功率(5V、3A)?

或者、有另一种更简单的方法可以 实现具有至少2A 输入能力的独立 USB 电源+充电(1A 充电+ 1A 系统)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们器件的输入电流功能通过根据 D+/D-检测设置最大值来运行。 您可以在保持 D+/D-悬空时将 ILIM 引脚编程为2A。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、遗憾的是、我需要"最小"输入电流方面的帮助、而不是我们可以通过 ILIM 引脚设置的"最大"电流。

    我需要检测用户是否插入 SDP 充电器仅限于500mA、因为我的系统负载需要2A。

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damien:

    有一种误解。 我们没有最小输入电流设置。 对于 SDP、它始终是最大值。 这是一个独立的充电器、不会指示检测到了什么输入。

    此致、

    Mike Emanuel