This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:最大功率耗散

Guru**** 2390905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475257/tps92692-q1-maximum-power-dissipation

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户模拟灯、并试图找到驱动器可耗散的最大功率。 它们使用9个 LED、最大 Vf 为2.75、If 为0.7A。 我从数据表中获取了效率额定值、并计算了从中耗散的功率、但似乎过高了。

您是否知道驱动器可以耗散的最大功率是多少?

BR、ROSS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入/输出要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围为7V 至16V、输出范围为16V 至24.75V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    您的问题有点琐碎、因为我们对此芯片没有最大额定功率。 相反、我们主要关心的是低压线路电压(最低输入电压)下的输入电流、因为这与流经器件的最大电流以及电路板及其组件必须承受的热量有关。 我们可以灵活地处理最大功率、因为该器件没有集成式开关 FET、因此主要瓶颈是外部元件。 如需一般性建议、 我将需要您的客户想要达到的输出功率以及预期的终端应用。


    我期待着为您提供进一步的帮助。

    此致!
    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、请注意建议。  它们的 LED 最多为17.325W。  应用程序是"前照灯"。

    BR、ROSS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    17.325W 没问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。 如果 LED 的值为该值、您是否大概知道驱动器预期耗散的功率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    我们通常更关注"低压线路"电压下的电流(输入端考虑的最低电压)、因为这时是电流最高的点。 我真的需要输入端的力量 来回答您的问题。

    此外、我们不太担心 IC 上会耗散多少功率、因为我们真的只是需要防止 IC 达到绝对最高温度。 因此、此处应重点关注适当的散热。

    IC 上耗散的功率可以通过从输入端的功率中减去输出端的功率来计算。

    此致!
    Daniel Louis