This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:LM5034:二极管模式中同步整流器 MOSFET 关断期间的体二极管导通

Guru**** 2814475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478863/lm5034-lm5034-conduction-of-body-diode-during-off-time-of-the-synchronous-rectifier-mosfet-in-diode-mode

器件型号:LM5034

工具与软件:

您好!

            我已将 LM5034用于250W (28Vin 至50Vout)转换器模块。

目前我正在二极管模式下运行同步整流 MOSFET。  我已经附上了在满载条件下获取的初级 N 沟道 MOSFET VDS 和次级底部 MOSFET VDS 的波形。

VOUT - 50V、Iout - 5A。

以下是最低负载条件(160mA)下的相同波形。  这次没有观察到 VDS 下降。

为什么 VDS 的关断时间下降?  是否为体二极管导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    50V 5A 压降应由于变压器引起-初级侧压降或次级侧绕组压降。 您需要检查压降。 如果初级侧下降、看起来您需要增加更多输入电容来维持能量输送或降低变压器的输入源阻抗。 如果次级侧绕组下降、您需要重新设计变压器、以使用更大的导线或避免变压器饱和。