This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:如何计算 Rcs 和放大器;通过 DCR 感应计算 CCS?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478757/lm5143-how-to-calculate-the-rcs-ccs-by-dcr-sensing

器件型号:LM5143

工具与软件:

你(们)好

在《 电流检测》的标题中、TI 建议100nF 作为  计算满足 RCS 公式的 RCS 的初始 CCS *CCS = Lo/Rdcr。

但是、 PMP23404原理图中的 CCS 为197nF 

为什么 要将 CCS 从100nF 更改为197nF 以满足 RCS 的格式*CCS = Lo/Rdcr?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adams:

    100nF 和220nF 是检测电容器的标准值。 我通常刚得到100nF。 由于没有直流电压、陶瓷电容器的电压降额非常小。 但是、通过电容供应商数据表或在线工具检查实际电容仍是一种好的做法、因为它可能与铭牌值不匹配。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    如果 CCS 的容差为50nF 会怎么样?  CCS 范围标准是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能没问题、但理想情况是保持低阻抗、以便感应电压可以跟踪电感器电流。 我会选择>= 100nF。